Odwiedzając różne zakłady produkcyjne w całej Polsce, często w szafach automatyki w ważnych aplikacjach można spotkać zasilacze i moduły UPS o niskich parametrach. Ma to wpływ na ciągłość pracy maszyn i urządzeń szczególnie w trudnych warunkach przemysłowych, gdzie często występuje wysoka temperatura, przepięcia czy zapylenie.
Jeżeli jesteś użytkownikiem końcowym powinieneś mieć świadomość różnic pomiędzy z pozoru bardzo podobnymi rozwiązaniami. Warto wiedzieć jak wybrać rozwiązania najlepsze dla użytkownika końcowego a nie jedynie posiadające niską cenę zakupu (dobre dla działu zakupów czy firmy której zlecono wykonanie maszyny). W przypadku produktów jak zasilacze czy moduły UPS niższa cena zakupu, zwykle oznacza produkt o słabszych parametrach, nierzadko dużo słabszych. Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń od wielu różnych producentów, jednak niewielu z nich jest wyspecjalizowanych w produkcji zasilaczy czy modułów UPS, w szczególności o wysokich parametrach.
Na początku spójrz na poniższą tabelę, która pokazuje jak wygląda rynek zasilaczy i jakie ma to konsekwencje dla użytkownika końcowego.

Jako użytkownik końcowy nie możesz pozwalać działowi zakupów na wybór urządzeń najtańszych, bez sprawdzenia parametrów, które mają wpływ na koszt użytkowania.
W innym wypadku za oszczędność w momencie zakupu zapłacisz podwójnie w późniejszym czasie, gdyż parametry z pozoru podobnych rozwiązań mogą znacząco się różnić.
Poniżej przykład porównania dwóch prostych zasilaczy różnych producentów, wyglądających na tą samą „półkę”:

Poniżej parametry na jakie warto zwrócić uwagę, by wybrać jak najlepsze rozwiązanie szczególnie, gdy jesteś użytkownikiem końcowym i zależy Ci na bezpieczeństwie ciągłości zasilania, oszczędności i wygodzie użytkowania.
Mean Time Before Failure (MTBF) oraz Lifetime MTBF – wartość wyznaczana matematycznie lub w drodze badań laboratoryjnych, która określa prawdopodobieństwo losowej awarii urządzenia.
Lifetime (żywotność) – ta jest definiowana przez żywotność najsłabszego elementu w zasilaczach (kondensator elektrolityczny), po upływie tego czasu możliwe są gorsze właściwości elektryczne.
Co istotne należy zwrócić uwagę przy jakich temperaturach zostały osiągnięte. W szafach automatyki temperatura często może być wyższa niż 25 ℃, wyższa temperatura to niższa żywotność i czas niezawodnej pracy.
Poniżej przykład parametrów dla jednego z zasilaczy serii QUINT POWER:
Jeżeli w dokumentacji nie podano tych parametrów przy temperaturach wyższych niż 25 ℃, zwykle oznacza to, że nie są one wysokie. Co ciekawe warto czasem doczytać czy przypadkiem podane czasy nie są osiągnięte przy 80% lub jedynie połowie obciążenia.
Sprawność – kolejnym parametr ważny dla użytkownika końcowego, przy dzisiejszych cenach energii niewielką oszczędność podczas zakupu urządzenia możemy stosunkowo szybko oddać w rachunkach do zakładu energetycznego.
Prąd rozruchu – niska wartość prądu rozruchowego często oznacza krótsze przestoje, mniejsze ryzyko/obciążenie dla podłączonych odbiorów i komponentów zasilacza. Parametr ważny szczególnie, gdy w jednym miejscu w tym samym czasie uruchamiamy wiele urządzeń.
Power supply QUINT POWER with 40 A (youtube.com)
Dodatkowe możliwości i parametry, które należy brać pod uwagę w najważniejszych aplikacjach:
Zabezpieczenie przed zwarciem, jak zasilacz zareaguje na zwarcie na jego wyjściu, czy w przypadku błędu wewnętrznego (mogącego być spowodowanym np. wpadnięciem do obudowy metalowych części).
Zwykłe zasilacze po krótkim wyłączeniu będą próbować „wstawać” co prowadzi do niekorzystnych dla elektroniki/sterowników przebiegów typu:

Bardziej zaawansowane modele powinny mieć wbudowane zabezpieczenie przed nadnapięciem OVP (Over Voltage Protection) oraz np. potrafić bezpiecznie wyłączyć wyjście do czasu usunięcia czy ręcznego uruchomienia:

QUINT POWER power supplies: Powerful (youtube.com)
Komunikacja (podgląd i kontrola parametrów) – w ostatnich latach by móc maksymalnie wykorzystać możliwości jakie dają najnowsze rozwiązania w tym zasilacze, moduły redundancji czy UPS do najważniejszych aplikacji warto wybierać rozwiązania posiadające pełną sygnalizację standów pracy i/lub komunikację pozwalającą kontrolować najważniejsze parametry. By poznać przykładowe możliwości zapraszamy do poprzednich wpisów i nagrania:
Zasilacze serii QUINT DC-UPS (youtube.com)
Jak najłatwiej użytkownicy końcowi mogą ustrzec się przed zakupem/otrzymaniem niższej jakości urządzeń?
Wpisanie do dokumentacji i wymagań dla działu zakupów oraz firm, które budują i dostarczają maszyny, parametrów, które wpływają na koszt dla użytkownika końcowego wymienionych powyżej. Firmy projektowo-wdrożeniowe zwykle kierują się ceną tak samo jak dział zakupów w firmach produkcyjnych.
Jak najłatwiej zwiększyć żywotność sprzętu elektronicznego w szafach automatyki?
Bardzo częstym błędem widocznym w szafach automatyki jest brak ograniczników przepięć typu 2 w układzie połączeń 3+1 (np. VAL-SEC-T2-3S-350-FM). Brak ograniczników przepięć jest częstym powodem skracania życia sprzętu i jego niepotrzebnie częsta wymiana. Do wymagań dla dostawców maszyn i urządzeń należy dopisać konieczności montowania ograniczników przepięć typu 2. Dla osób zainteresowanych podnoszeniem ciągłości zasilania swoich maszyn i urządzeń, zapraszamy do zapisania się na dedykowany newsletter: Niezawodność zasilania | Phoenix Contact.