Im Neubau des Europäischen Bildungszentrums der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (EBZ) tragen Steuerungen und ein Gebäudemanagement mit Emalytics von Phoenix Contact dazu bei, dass Energie dort effizient genutzt wird.
Author: Stefanie Theil
Working out – das macht man doch im Fitnessstudio, oder? Ist Working Out Loud also lautes Trainieren in der Muckibude? Wohl kaum. Im heutigen Beitrag erzählen wir euch, was hinter dem Begriff steckt.
Was genau ein digitaler Zwilling ist und welche Projekte es bei uns aktuell zu dem Thema gibt, habe ich in meinem letzten Beitrag beschrieben. Heute möchte ich erläutern, was Interoperabilität im Zusammenhang mit dem digitalen Zwilling bedeutet. Damit bekommt ihr einen guten Einblick, wie Industrie 4.0 aussieht, wenn sie „fertig“ ist.
Immer mehr Menschen ziehen in die Stadt. Gleichzeitig wächst der Verkehr deutlich. Doch wohin mit all den Fahrzeugen? Parkraum ist doch jetzt schon ein knappes Gut. Wie sich dieses Problem lösen lässt, zeigt der heutige Blogbeitrag.
Eine Fahrt im Riesenrad kann schnell für mehr Aufregung sorgen als geplant, wenn die Fahrgäste zu Fahrtbeginn nicht sicher in den Gondeln sitzen. Um für höchste Sicherheit in ihren Riesenrädern zu sorgen, verwendet die niederländische Familie Lamberink-Kroon Sicherheitstechnik von Phoenix Contact.
Im baden-württembergischen Albstadt versorgen die Albstadtwerke 70.000 Industrie- und Privatkunden mit Strom, Erdgas, Wasser und Wärme. Eine Funklösung sorgt dabei für die zuverlässige Anbindung der zum Teil weit entfernten Messstationen an die Leitzentrale.
Schneider, Bäcker, Frisör, Maler oder doch lieber Tischler? Die Berufe im Handwerk sind vielseitig. Die Handwerkskammer Chemnitz vertritt mehr als 20.000 Handwerksbetriebe in Sachsen. Im modernen Bildungs- und Technologiezentrum werden die Fach- und Führungskräfte von morgen ausgebildet. Dazu werden neuste Technologien praxisnah vermittelt. Ein intelligentes und energieeffizientes Gebäudemanagement darf dabei nicht fehlen.
Es passiert schneller, als man denkt: der Verkehrsunfall. Ein spezielles Sicherheitsglas von Saint-Gobain ermöglicht, dass die Autoscheibe bei einem Unfall nicht in gefährliche Scherben, sondern in harmlose Glaskrümel zerfällt. Bei der Herstellung ist auch ein Produkt von Phoenix Contact mit von der Partie.
Elektromobilität gewinnt immer mehr an Bedeutung. Ob Parkplätze im öffentlichen Bereich oder auf einem Firmengelände – Ladestationen für Elektroautos sind nicht mehr wegzudenken. Eine Software für Lade- und Lastmanagement optimiert den Betrieb von Ladestationen. Mehr dazu im heutigen Beitrag.
… ob sich nicht eine Funklösung findet. Windenergie liefert den Großteil des regenerativ erzeugten Stroms in Deutschland. On- und Offshore drehen sich immer mehr Rotoren, um nachhaltig Strom zu gewinnen. Damit eine Windenergieanlage überhaupt erst in Betrieb gehen kann, müssen Nachweise zur Sicherung der Stromversorgung und zum Schutz der Umwelt vorgelegt werden. Wie eine Funklösung von Phoenix Contact dabei unterstützen kann, erfahrt ihr im heutigen Beitrag.