Der Beifahrer telefoniert und plötzlich zündet der Fahrer-Airbag bei voller Fahrt. Beim Überholvorgang eines LKW geht das Auto einfach aus. Beim Rückwärtsfahren im Sommer erscheint nur Schnee in der Rückfahrkamera. Warum solch aufregende Erlebnisse zum Glück nicht die Regel sind, erfährst du im heutigen Blogbeitrag.
Elektromobilität
Was bedeutet es, nicht mit dem Auto zur Arbeit zu fahren, und warum verzichtet man auf diesen Komfort? Zukunftsgestalter Jens Seiler berichtet im Beitrag über seine Beweggründe, morgens den Arbeitsweg mit dem E-Bike und der S-Bahn zurückzulegen. Vielleicht motiviert seine Haltung auch euch nach der Corona-Krise – viel Spaß beim Lesen.
Schneider, Bäcker, Frisör, Maler oder doch lieber Tischler? Die Berufe im Handwerk sind vielseitig. Die Handwerkskammer Chemnitz vertritt mehr als 20.000 Handwerksbetriebe in Sachsen. Im modernen Bildungs- und Technologiezentrum werden die Fach- und Führungskräfte von morgen ausgebildet. Dazu werden neuste Technologien praxisnah vermittelt. Ein intelligentes und energieeffizientes Gebäudemanagement darf dabei nicht fehlen.
Elektromobilität gewinnt immer mehr an Bedeutung. Ob Parkplätze im öffentlichen Bereich oder auf einem Firmengelände – Ladestationen für Elektroautos sind nicht mehr wegzudenken. Eine Software für Lade- und Lastmanagement optimiert den Betrieb von Ladestationen. Mehr dazu im heutigen Beitrag.
Wenn im Norden nicht nur Wind zur Energieerzeugung genutzt wird, sondern auch Ladesäulen passend dazu entwickelt – dann ist es Zeit, sich das Zusammenwachsen der beiden Technologien doch genauer anzuschauen. Also nichts wie hin…
It’s Throwback Thursday! Wir schmeißen uns zurück in das Jahr 2016. Vor drei Jahren war der ehemalige US-Präsident Barack Obama gemeinsam mit Kanzlerin Angela Merkel auf der Hannover Messe am Stand von Phoenix Contact zu Gast. Dort ließ er sich den Prototypen unseres damals neuen Schnellladesteckers zeigen. Heute ist die Technologie weiterentwickelt und bereits in den ersten High-Power-Charging-Ladesäulen im öffentlichen Betrieb integriert.
Der Start der E-Mobilität stottert immer noch ein wenig. Reichweite, Preis, Lademöglichkeiten – bis auf die Early Adopters und ihre Tesla wollen die Kunden noch nicht so richtig ran an das mobile E. Doch ein Argument gilt nicht mehr: die Ladezeit!
Jaja, Elektromobilität hier, Elektromobilität da. Der ein oder andere kann das Wort schon nicht mehr hören. Aber wisst ihr überhaupt, worum es bei dem Thema genau geht? Im heutigen Beitrag erzählen wir euch ein bisschen mehr über Themen wie E-Motor, Batterien und Energieeffizienz.
Immer mehr Elektroautos sind auf den deutschen Straßen unterwegs. Von 2016 bis 2018 hat sich die Zahl der Elektroautos in Deutschland mehr als verdoppelt. Große E-Tankstellen sind daher gefragt – so wie eine der größten Elektrotankstellen Deutschlands in Neckarsulm. Dabei setzen die Betreiber des Parkhauses auf Produkte von Phoenix Contact. Mehr dazu könnt ihr im heutigen Blogbeitrag lesen.
Eine fleißige „Elektrobiene“ aus Karlsruhe
Dass uns das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist, das haben wir in diesem Blog schon in einigen Beiträgen beschrieben. Heute stellen wir ein weiteres Projekt vor, bei dem Phoenix Contact eine berufsbildende Schule dabei unterstützt hat, eine klassische Piaggio Ape 50 in ein E-Mobil umzuwandeln.