3 Fragen und 3 Antworten!
In der Computer&AUTOMATION beantwortet Dr. Lutz Jänicke, Corporate Product & Solution Security Officer im Geschäftsbereich Digitale Prozesse und Lösungen bei PHOENIX CONTACT wie bei Cyberangriffen Schäden reduziert und vermieden werden können. Zum Interview geht es hier.
Industrial Security and Safety Services
Elektrische Betriebsmittel dürfen nur dann verkauft werden, wenn sie allen Anforderungen entsprechen.
Um dies sicherzustellen sind neben den normativen Vorgaben, auch die gesetzlich bindenden Anforderungen der CE-Richtlinien zu erfüllen. Dabei ist die Auswahl der relevanten Richtlinie der erste Schritt in einem Prozess an dessen Ende das Aufbringen der CE-Kennzeichnung steht. Was hierbei alles beachtet werden muss und wie wichtig die Funkanlagenrichtlinie ist, zeigt dieser Beitrag unseres Experten Hauke Abbas. Zum Fachartikel geht es hier.
Erfahren Sie mehr über die Errichtung von Schaltschränken in unseren Seminaren hier.

Im Oktober 2019 hat die EU-Kommission eine neue Edition (2.2) des Leitfaden zur EG-Maschinenrichtlinie veröffentlicht. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat am 18.06.2020 die deutsche Übersetzung auf Ihrer Internetseite zum Download zur Verfügung gestellt. Zum Download des Leitfaden auf der BMAS Internetseite geht es hier.
Für Inhaltliche Fragen helfen Ihnen gerne unsere Safety-Experten (services@phoenixcontact.de) weiter.
Die EN ISO 13849-1 beschreibt die Gestaltung sicherheitsbezogener Teile von Steuerungen. Die Norm ist unter der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG harmonisiert.
Aktuell steht die Überarbeitung als DIS (vorläufige Norm) zur Verfügung. Ziel ist, dass bis Ende 2021 die überarbeite Version zur
Verfügung steht!
Die wesentlichen (geplanten) Änderungen haben wir in einem Whitepaper beschrieben. Hier Whitepaper runterladen.
Am 2. April hat die EU-Kommision im Amtsblatt der EU den ‚DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS (EU) 2020/480‚ veröffentlicht.
Mit diesem Beschluss ändert sich erneut die Liste der im EU-Amtsblatt C92/1 (vom 09.03.2018) bekanntgemachten harmonisierten Normen. D.h. das Amtsblatt bleibt weiterhin gültig, wird aber mit dem neuen Durchführungsbeschluss ergänzt bzw. abgeändert.
U.a. ergeben sich folgende Neuerungen bzw. Veränderungen im Anhang I:
– EN ISO 18497:2018 über die Sicherheit hochautomatisierter landwirtschaftlicher Maschinen,
– EN 16770:2018 über Absauganlagen für Holzstaub und Späne bei der Innenaufstellung von Holzbearbeitungsmaschinen,
– EN 16712-4:2018 über Leichtschaum-Generatoren,
– EN ISO 20607:2019 über die Gestaltung der sicherheitsrelevanten Teile von Betriebsanleitungen von Maschinen
– EN 60204-1:2018 über die Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 60204-1:2016, modifiziert)
– …
Bei Fragen zum Durchführungsbeschluss oder harmonisierten Normen und deren Umsetzung in der Praxis, können Sie sich an Experten des Competence Center Services wenden.
Seit dem Ende der 70er-Jahre haben sich zwangsgeführte Relais zum heimlichen Star im Sicherheitsumfeld entwickelt. Denkt man zurück an die Zeit vor der Entwicklung von zwangsgeführten Relais, so wurden sicherheitskritische Applikationen mit Standardkomponenten (z. B. Hilfsschütz) gelöst. Fälschlicherweise werden zwangsgeführte Relais auch als Sicherheitsrelais bezeichnet. Erfahren Sie mehr zu diesem Thema in unserem Fachbeitrag:
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2579
Kennen Sie schon den LV35 des LASI?
Wenn nicht, dann sollte sich dies heute ändern!
Die Abkürzung LASI steht für „Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik“. Und der LV35 stellt die Leitlinien zur Betriebssicherheitsverordnung dar und beantwortet Auslegungsfragen. Beispielsweise wird die Frage geklärt, ob im Betrieb verwendete Arbeitsmittel fortlaufend dem Stand der Technik nach den aktuell geltenden EU-Harmonisierungsvorschriften angepasst werden müssen. Zu finden ist der Leitfaden unter www.lasi-info.com/uploads/media/LV_35_September_2018.pdf
Wer Schaltschränke herstellt und in Verkehr bringt muss normative und gesetzliche Anforderung beachten, das Anbringen der bekannten „CE-Kennzeichnung“ ist dabei nur der letzte Schritt.
Eine praktikable und effiziente Umsetzung der Anforderungen ist für viele Unternehmen eine Herausforderung, gerade da auch bei vielen Kunden Unsicherheit vorherrscht. Neben dem Tagesgeschäft die fortlaufende Anpassungen von Richtlinien und Normen zu beachten ist darüber hinaus schwierig.
Wir unterstützten Sie mit unserem umfangreichen Portfolio für Dienstleistungen und Seminaren.
Informieren Sie sich über unser Angebot im Abschnitt „CE-Kennzeichnung“.
Sie werden angegriffen. Jetzt, wo Sie diese Zeilen lesen. Fortwährend. Denn auch Ihre Server, Ihre Daten sind vernetzt. Was in Zeiten von Digitalisierung und Industrie 4.0 an sich ein Segen ist, kann sich auch als fatales Tor für Datendiebe erweisen. Im Rahmen der Cyber-Sicherheits-Umfrage 2017 des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik
(BSI) gaben rund 70 Prozent der teilnehmenden Unternehmen und Institutionen an, bereits Ziel von Angriffen geworden zu sein.
Jedes zweite Unternehmen wurde auch zum Opfer, es kam zu Produktionsausfällen. Die Frage ist also nicht, ob man angegriffen wird. Sondern wann der Angriff erfolgt. Und wie man sich dagegen schützt.
Lesen Sie den interessanten Fachartikel in der online Ausgabe unser kostenfreien UPDATE-Zeitschrift weiter.. .
< Gerne Unterstützen wir Sie bei der Implementierung eines Anomalieerkennungssystems wie IRMA. Kontaktieren Sie uns für ein erstes Gespräch. >
Emotet nutzt offenbar eine bislang nicht bekannte Methode, sich weiter auszubreiten: Er klinkt sich in schlecht gesicherte Funknetze ein. Emotet nutzt mehrere Methoden, sich nach einer Infektion weiter zu verbreiten. Neu ist, dass der Schädling offenbar gezielt WLANs attackiert, um Zugriff auf weitere potentielle Opfer zu erhalten. Dabei kommt offenbar eine interne Passwortliste zum Einsatz, wie die Sicherheitsforscher von Binary Search berichten.
Mehr Informationen dazu auf dem Online-Portal heise.de
Der Bericht zeigt einmal mehr, dass Anwender sich ernsthaft mit dem Thema Cyber-Security auseindersetzen müssen. Die Nutzung von ungesicherten WLAN-Netzwerken ist dabei sicherlich ein Thema!
< Industrial Security Dienstleistungen von PHOENIX CONTACT unterstützen Sie bei der Ermittlung von Bedrohungen und der Festlegung von Maßnahmen. Einen Überblick über unsere Leistungen erhalten Sie unter der Rubrik Industrial Security >