Tipps fürs Vorstellungsgespräch per Video
Die Arbeitswelt wandelt sich atemberaubend schnell. In allen Bereichen halten „New Work“-Konzepte Einzug. Auch der Erstkontakt zwischen Bewerbenden und Unternehmen findet heute in der Regel per Video statt. Das wird auch nach Corona zum Teil gängige Praxis bleiben. Wir geben dir Tipps für dein Vorstellungsgespräch per Video.
Ein Bewerbungsgespräch ist auch digital immer ein Gespräch zwischen Menschen. Demzufolge geht es vor allem um echte, ehrliche, offene Kommunikation. Die richtigen technischen Hilfsmittel können dabei helfen, dass dein Auftritt gut ankommt.
Wie läuft ein Vorstellungsgespräch per Video ab?
Eigentlich genauso wie ein „normales“ Bewerbungsgespräch: Als erstes gibt es eine kurze Vorstellungsrunde. Meist sind es Vertretende des Fachbereichs und eine Person aus der Personalabteilung, die sich und ihr Unternehmen vorstellen. Im Anschluss kommt dein Auftritt. Im letzten Drittel ist Zeit für gegenseitige Fragen und weitere Themen.
Welche Software brauche ich?
Viele Konferenzprogramme laufen innerhalb eines Webbrowsers, du brauchst also keine Extra-Apps herunterladen. Die Apps der Konferenzprogramme bieten einigen Komfort und hilfreiche Features. Schau sie dir im Vorfeld an und mach dich mit der Technik vertraut.
Üblicherweise werden Zoom-Calls und die Videokonferenzfunktion von Microsoft Teams verwendet. Verbreitet sind auch Web-Ex Meetings oder Skype. Das Unternehmen, das dich einlädt, lässt dir die Einwahldaten zukommen. Prüfe im Vorfeld, wie schnell dein Internet ist und ob du ein stabiles Netzwerk hast.
Tipp: Installiere das Programm zusätzlich auf deinem Handy. So kannst du bei Problemen von einer zusätzlichen Quelle aus zugreifen. Notfallplan C: Die Telefonnummer der Konferenz parat haben, falls das Internet ausfällt.
Was gibt es beim Sound zu beachten?
Checke vorher, wie die Audio- und Videoqualität deiner Hardware ist. Gute Audioqualität ist mit das Wichtigste bei einem Video-Call. Vermutlich hat dein PC ein Mikrofon und Lautsprecher. Bei Geräuschen im Hintergrund ist ein Headset empfehlenswert. Selbst die „Stöpsel“ vom Handy eignen sich gut. Haben die Kopfhörer ein Kabel, umso besser, denn damit schließt du die Fehlerquelle „Bluetooth” aus. Noch mal: Am besten testest du alles im Vorfeld deines Video-Calls.
Tipp: Wenn du das Handy nicht verwendest, versetze es in den Flugmodus, um ungestört zu sein. Soll es eingeschaltet bleiben, lege es weg von den Kopfhörerkabeln, um Störgeräusche zu vermeiden.
Brauche ich eine Extra-Kamera?
Moderne Laptops und Tablets verfügen über eine Kamera. Verwendest du einen Desktop-PC, musst du meist eine USB-Kamera anschließen. Wichtig: Das Setup vorher checken und einen Testlauf machen! Egal für welche Variante du dich entscheidest, wichtig ist die Position der Kamera und wie du sitzt oder stehst: Positioniere sie auf Augenhöhe, so dass du gerade hineinschauen kannst. Unter Umständen das Tablet oder den Laptop etwas höher stellen, damit dir dein Gegenüber auf Augenhöhe begegnen kann. Setze dich nicht zu nah an die Kamera. Optimal ist es, wenn das obere Drittel des Bildausschnitts frei bleibt.
Tipp: Achte auf einen gleichmäßigen, kontraststarken Hintergrund. Die Kamera stellt den Bildvordergrund – also dich – so optimal scharf.
Wie komme ich im Vorstellungsgespräch per Video am besten rüber?
Es geht um Kommunikation, Mimik und Gestik. Weniger ist mehr. Verzichte darauf, dich zu stark zu bewegen oder etwa „mit Händen zu sprechen”. Das wirkt hektisch und irritiert. Achte während des Gesprächs auch auf die nonverbale Kommunikation. Suche Blickkontakt und schaue in die Kamera, wenn du sprichst.
Wie gestalte ich den Raum?
Klar: Du hast kein TV-Studio mit entsprechendem Equipment zuhause. Das erwartet niemand. Dennoch: Achte darauf, dass das Umfeld professionell wirkt. Bedeutet im Klartext: Aufräumen. Sei dir bewusst: Die Kamera sieht alles. Frage dich vorher, was du von dir und deiner Umgebung zeigen möchtest.
Tipp: Wenn es um dich rum ordentlich ist, fühlst du dich besser und „aufgeräumt”.
Wie leuchte ich den Raum aus?
Licht macht dich sichtbar. Am besten verteilt es sich gleichmäßig im Zimmer, mit wenig Kontrasten und Schatten. Scheint die Sonne zu stark durchs Fenster, nutze Jalousien oder Vorhänge. Bevorzuge indirektes Licht. Leuchte dich nicht direkt und von unten an. Das erzeugt Schatten und wirkt im schlechtesten Fall gruselig. Mittlerweile gibt es eine Menge Zubehör: Ringlichter, Scheinwerfer, LED-Leuchten. Wichtig: bei der Lichtfarbe im Bereich von 3000 bis 3500 Kelvin („Warm Weiß“) bleiben. Alles darüber wirkt kühl und lässt dich eher ungesund aussehen.
Tipp: Wenn du meinst, dass deine Kamera dein Gesicht zu hell oder zu rot darstellt, kann es am Monitor liegen. Dieser ist technisch wie eine Leuchte anzusehen – er strahlt dich direkt an. Ist der Bildschirm-Hintergrund zu bunt und/oder hell, kann das die Kamera technisch nicht mehr ausgleichen. Was hilft: Licht des Monitors runterregeln oder das Umgebungslicht verstärken.
Was ziehe ich an?
Hier gilt: Ein Vorstellungsgespräch per Video ist wie ein Vorstellungsgespräch in Präsenz. Orientiere dich daran, was in deiner Branche als angemessen gilt und ziehe etwas an, in dem du dich wohlfühlst. Wahrscheinlich wirst du sitzen. Achte darauf, wie du „sitzend” in den Klamotten wirkst. Verzichte auf ein Outfit mit zu starken Mustern, Farbkontrasten oder Details.
Was noch? Gos und No-Gos
Vorstellungsgespräche sind stressig. Aber: Du hast einen Heimvorteil und darfst „spicken”. Fragen und Themen kannst du als Post-it am Monitor oder auf einem Notizzettel bereithalten. Es ist gut, sich auch während des Gesprächs Sachen zu notieren. Das zeigt deinem Gegenüber Interesse, Engagement und du kannst dich auf das Wesentliche konzentrieren.
Wichtig: Die Gesprächsbeteiligten ausreden lassen. Mach Pausen und sprich deutlich. Bleib bei deinen Antworten und Ausführungen nah an den gestellten Fragen und Themen. Immer nach dem Motto: Weniger ist mehr. Denn niemand hat in so einem Gespräch Zeit und Lust, sich noch mal deinen kompletten Lebenslauf anzuhören (wenn der nicht überzeugt, hättest du jetzt kein Gespräch). Auch hier können Vorab-Notizen helfen.
Tipp: Sieh dir vorher reflektiert Videos von Menschen an, die sich professionell vor der Kamera bewegen. Versuche herauszufinden, was auf dich positiv und was negativ wirkt.
Das Wichtigste und Einfachste zum Schluss: Lächeln und entspannt du selbst sein. Das kommt von ganz alleine, wenn du dich auf den Termin freust. Übrigens: Wir tun das auch!
Lies außerdem, welche Fehler du in einem Vorstellungsgespräch unbedingt vermeiden solltest und hol dir Gestaltungstipps für deine Bewerbung.
Wenn du Interesse hast, bei Phoenix Contact zu arbeiten, schau auf unserer Jobbörse vorbei.
![](https://blog.phoenixcontact.com/hr-de/wp-content/uploads/sites/2/2024/01/DSC_7173_1_Quadrat.jpg)
Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok – ohne die sozialen Medien geht heutzutage gar nichts mehr. Ich liebe es, auf den verschiedenen Kanälen unterwegs zu sein und mir Informationen und Inspirationen zu holen. Selbst schreibe ich gerne alles, was kein Literaturverzeichnis braucht. Außerhalb des Internets trifft man mich am ehesten beim Sport. Besucht mich auf LinkedIn.
0 Kommentare