Wie schon angekündigt, findet am Freitag, den 1. Dezember das Berufswahlforum statt. Diese Veranstaltung liegt uns am Herzen. Deshalb wollen wir ab heute bis Ende dieser Woche jeweils einen der Vortragenden vorstellen, die von Phoenix Contact dabei sein werden.
Frank Stührenberg informiert beim BerufswahlforumDuales Studium
Am Freitag, den 1. Dezember findet das Berufswahlforum in Detmold mit Unterstützung von Phoenix Contact statt. Hier erhaltet ihr aus erster Hand Informationen über Euren Traumberuf – Ihr habt die Wahl:
22 Berufsfelder mit 41 Berufen
Erfahrene Berufsvertretervertreter aus führenden Positionen erzählen Euch von den konkreten Aufgaben eines Berufs, den Anforderungen und wie man an die begehrte Wunschposition kommt.
Was will ich werden?
Seit der 7. Klasse war mein Ziel klar – ich möchte Ingenieur werden. Ganz klar, kein leichtes Ziel.
Beginn der Youth Science Creation CompetitionSo entschied ich mich nach der Realschule, die Fachoberschule in Fachrichtung Elektrotechnik zu besuchen. Währenddessen bastelte ich zu Hause an diversen Projekten und nahm an Wettbewerben wie „Jugend forscht“ teil. Ein Jahr bevor ich die Fachhochschulreife erreichte, ging die Bewerbungsphase los. Auf Messen war mir Phoenix Contact als mein absoluter Traumarbeitgeber aufgefallen. Daher bewarb ich mich für ein duales Studium der Richtung Elektrotechnik.
So langsam neigt sich die Freibadsaison dem Ende. Ein Freibad ganz in der Nähe von Phoenix Contact wurde vor dem Start der Saison technisch modernisiert. Und das von Peter Förstermann, der bei uns eine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik macht.
Peter Förstermann an „seinem“ neuen SchaltschrankDie klassische Bewerbungsmappe aus Papier war einmal. Viele Unternehmen setzen bei der Bewerberauswahl auf Onlinebewerbungen, so auch Phoenix Contact. Dadurch können wir Bewerbungen viel schneller bearbeiten, als würde man die Unterlagen per E-Mail versenden. Eine Onlinebewerbung ist außerdem sicherer, komfortabler und zeitgemäßer. Hier haben wir euch die wichtigsten Tipps zur Onlinebewerbung nochmal kurz zusammengefasst:
Die Onlinebewerbung an der richtigen Stelle platzieren
Unsere aktuellen Stellen sind in unserer Jobbörse zu finden. Mit einem Klick auf den „Bewerben“-Button werdet ihr zu einer Auswahlseite weitergeleitet. Sollte keine interessante Stelle dabei sein, lohnt sich oft auch eine Initiativbewerbung.
Die Wahl des Bewerbungsformulars
Auf der Auswahlseite könnt ihr entscheiden auf welche Art ihr eure Bewerbung einreichen wollt. Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung:
Bewerbungsformular ausfüllen:
Hier werden die persönlichen Daten abgefragt, und du musst deine kompletten Bewerbungsunterlagen hochladen.
Xing Profil verwenden
Bei dieser Variante wird dein vorhandenes Xing Profil automatisch ausgelesen und dein CV als Anhang hochgeladen. Zusätzlich kannst du weitere Bewerbungsunterlagen hochladen.
Lebenslauf hochladen
Bei dieser Option wählst du deinen Lebenslauf von deinem Endgerät aus und die Daten daraus werden automatisch ausgelesen. Auch hier kannst du zusätzliche Bewerbungsunterlagen hochladen.
Lebenslauf bei Dropbox:
Wenn du deine Bewerbungsunterlagen bei Dropbox gespeichert hast, kannst du hier deinen Lebenslauf auslesen lassen und weitere Unterlagen optional hochladen.
Das richtige Ausfüllen
In dem Bewerbungsformular findest du Pflichtfelder, gekennzeichnet mit einem kleinen Sternchen und Felder für freiwillige Angaben. Zusätzlich können die Felder je nach Ausschreibung variieren, da für jede Stelle besonders relevante Angaben abgefragt werden können.
Die Auswahl der Datenschutzoptionen
Im unteren Bereich findest du eine zweigeteilte Datenschutzerklärung. Die Datenschutzinformationen musst du akzeptiert, da deine Unterlagen sonst nicht in unserem System gespeichert werden und wir sie nicht verarbeiten dürften. Wenn du dich initiativ bei uns bewirbst oder du nicht nur auf eine, sondern auf mehrere Stellen geprüft werden möchtest, ist es notwendig, dass du auch der Verwendung und Weitergabe deiner Daten zur Prüfung innerhalb der Phoenix Contact Gruppe zustimmst.
Wie geht es weiter nach dem Absenden der Bewerbung
Mit dem Klick auf „Absenden“ werden deine Daten an uns übermittelt und du erhältst eine Eingangsbestätigung. Jegliche Informationen oder Dokumente, die du uns im Nachgang noch übermitteln möchtest kannst du als Antwort an die erhalte E-Mail schicken.
Nach dem Eingang der Bewerbung wird diese durch die Personalbereiche sorgfältig geprüft. Sollten deine Qualifikationen mit unserem Anforderungsprofil übereinstimmen, laden wir dich zu einem ersten persönlichen Kennenlernen ein. Die Einladung zum Gespräch erfolgt an deine Emailadresse. Daher prüf auch deinen Spameingang auf Emails von Phoenix Contact.
Viel Erfolg bei der Bewerbung.
Ich erinnere mich immer sehr gerne an meinen Auslandsaufenthalt während meines Studiums in Spanien zurück. Solche Erfahrungen sind unbezahlbar und prägen einen Menschen sehr. Nicht nur, dass man die Möglichkeit hat, an einer anderen Universität zu studieren – viel wichtiger ist eigentlich der Kontakt zu einer anderen Kultur, das Kennenlernen der Menschen und ihrer Mentalität. Die Phoenix Contact Stiftung unterstützt Studierende finanziell bei diesem Vorhaben.
Das jährliche Treffen: der Austausch unter Studierenden ist wichtigSie sind wieder da – Henrik und Leon, unsere e-Youngsters. Reicher an Erfahrungen und mit einem Award für ihren tollen Video-Blog, mit dem sie den ersten Platz belegt haben. Wir freuen uns, dass sie heil wieder da sind und sind stolz auf unsere jungen Botschafter in Sachen E-Mobilität und Unternehmen.
Geschafft: Zieleinfahrt in Liesetal am SamstagGanz auf das Partnerland eingestellt präsentiert sich unser Tec2You-Stand im Pavillion 11 auf der Hannover Messe. Zwei Spieler der Paderborn Dolphins sind von Montag bis Freitag am Stand, bei dem wir Jugendlichen Technik näher bringen wollen.
Heute stellen wir euch zwei weitere Stände vor, auf denen wir uns in Hannover präsentieren. Lernt uns mal unabhängig von Produkten kennen.
Phoenix Contact nimmt an der Wave Trophy 2016 teil, das stand fest – aber mit wem nur? Das galt es noch herauszufinden. Und das haben wir vor ungefähr drei Wochen. Lest selbst, welches Team für uns vom 11. bis 18. Juni mit einem E-Mobil durch ganz Deutschland, ein bisschen Frankreich und die Schweiz gondelt…