Neuen Glanz verleihen
Der heutige Beitrag stellt euch den Ausbildungsberuf zum/zur Oberflächenbeschichter/-in vor. Wenn ihr wissen wollt, was zu den Aufgaben eines/r Oberflächenbeschichters/-in gehört, dann lest gerne weiter:
Die Oberflächenbeschichter/-innen bilden bei Phoenix Contact einen wichtigen Teil der Produktion. Sie verleihen den Produkten quasi den letzten Schliff. Das hat nicht immer was mit schönem Aussehen zu tun; durch manche Beschichtungen wird auch die elektrische Leitfähigkeit oder die Widerstandsfähigkeit eines Produkts verbessert. Je nach Verwendungszweck wird daher Gold, Chrom, Nickel oder Silber verwendet und in einer dünnen Schicht aufgetragen, zum Beispiel durch Galvanotechnik. Bevor es an die Beschichtung geht, muss natürlich erst einmal alles vorbereitet werden. Die Produkte müssen gereinigt und die Anlagen eingestellt werden. Während des Beschichtungsprozesses überwacht ihr die Vorgänge und führt verschiedene Prüfungen durch. Im Anschluss überprüft ihr das Ergebnis und korrigiert es gegebenenfalls. Unter Umständen verlangt jedes Produkt eine neue Beschichtung und somit neue Einstellungen von euch. Es wird euch also als Oberflächenbeschichter/-in definitiv nicht langweilig!
Was ihr mitbringen solltet:
Für eine Ausbildung zum/zur Oberflächenbeschichter/-in solltet ihr fit in Chemie und Physik sein. Ein gutes Verständnis für Technik und handwerkliches Geschick sind ebenfalls wichtige Voraussetzungen für die Ausbildung. Im Umgang mit den Chemikalien ist es außerdem wichtig, verantwortungsbewusst zu handeln. Die Ausbildung dauert drei Jahre. Ein Haupt- oder Realschulabschluss wird vorausgesetzt.
Weitere Eckdaten über die Ausbildung zum/zur Oberflächenbeschichter/-in könnt ihr auf unserer Homepage lesen. Klickt dafür hier.
Ist das was für euch? Dann bewerbt euch doch direkt online über unser Karriere-Portal.

Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok – ohne die sozialen Medien geht heutzutage gar nichts mehr. Ich liebe es, auf den verschiedenen Kanälen unterwegs zu sein und mir Informationen und Inspirationen zu holen. Selbst schreibe ich gerne alles, was kein Literaturverzeichnis braucht. Außerhalb des Internets trifft man mich am ehesten beim Sport. Besucht mich auf LinkedIn.
0 Kommentare