Eine eindeutige Beschilderung bietet nicht nur im Straßenverkehr Vorteile. Bei der Überwachung und Instandhaltung von Prozessanlagen spielt eine gut lesbare Markierung ebenfalls eine wichtige Rolle. Ist sie vorhanden, können Wartungsrundgänge digital unterstützt werden. Mehr dazu im Beitrag.
Wartung
Chemische Produkte sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken: Gebrauchsgegenstände aus Kunststoff, Medikamente, Waschmittel oder einfach nur spezielle Chemikalien. Um diese Produkte herstellen zu können, sind großtechnische Prozessanlagen erforderlich. In den letzten Jahren sind die jedoch in einen ziemlichen Wartungsstau geraten und benötigen europaweit eine dringende Modernisierung. Inwieweit sich Planer oder Betreiber dabei Unterstützung von Phoenix Contact holen können, erklärt der heutige Blogbeitrag.
Windenergieanlagen sind für eine Lebensdauer von 20 Jahren ausgelegt. In dieser Zeit sind die Rotorblätter extremen Umweltbedingungen und Beanspruchungen ausgesetzt. Eine kontinuierliche Lastüberwachung ermöglicht eine genaue Abschätzung der verbleibenden Lebensdauer. Mehr dazu im heutigen Blogbeitrag.
Windenergieanlagen sind oftmals den Belastungen von Blitzeinschlägen ausgesetzt. Blattbeschädigungen und Elektronikausfälle sind das Ergebnis der Einschläge. Meistens können Blitzeinschläge nicht direkt erkannt bzw. aufgezeichnet werden. Solche Aufzeichnungen werden von Versicherungen aber zunehmend gefordert, falls es zu Schäden kommt. Um eine Lösung zur Blitzstrommessung geht es im heutigen Beitrag.
Dunkle Tage, kalte Temperaturen und glatte Straßen. Zur derzeitigen Jahreszeit denken wir an den Winter nicht gern zurück und freuen uns auf lange Tage mit vielen Sonnenstunden. Aber gerade in dieser Zeit müssen sich Betreiber von Windenergieanlagen bereits über den bevorstehenden Winter Gedanken machen. Denn wenn die Rotorblätter vereist sind, können die Anlagen kurzfristig zu gefährlichen Geschossen werden. Lest mehr darüber im heutigen Blogbeitrag.