Kreative Ideen gab es am vergangenen Donnerstag bei Phoenix Contact Electronics zu begutachten. Zwei der drei Gewinnerteams des Tanner Hochschulwettbewerbs (wir berichteten im Mai dazu) stellten ihre Ergebnisse vor. Dabei ging es um die ein Marketingkonzept für das Thema Industrie 4.0.
Bewerbung
Zum fünften Mal wurden die 507 größten Top-Arbeitgeber Deutschlands auf ihre Recruiting-Qualität in der Best-Recruiters-Studie 2016/17 untersucht. Die Besten wurden am 24. August im schönen Ambiente der Frankfurter Botschaft direkt am Main feierlich mit dem Best Recruiters-Gütesiegel ausgezeichnet. Bei strahlendem Sonnenschein, einem kühlen Getränk und mit Blick auf den Main haben wir unserer Platzierung entgegen gefiebert.
Als innovatives, zukunftsorientiertes Unternehmen ist uns die Entwicklung von neuen Techniken, Systemen und Produkten wichtig. Rund 7 % unseres Umsatzes werden jährlich in Forschung und Entwicklung investiert. Daher bieten wir Studierenden im Anschluss an ein kurzes Praktikum die Möglichkeit, zusammen mit uns und der Hochschule ihre Bachelor-, Master- oder Diplomarbeit zu schreiben.
Die klassische Bewerbungsmappe aus Papier war einmal. Viele Unternehmen setzen bei der Bewerberauswahl auf Onlinebewerbungen, so auch Phoenix Contact. Dadurch können wir Bewerbungen viel schneller bearbeiten, als würde man die Unterlagen per E-Mail versenden. Eine Onlinebewerbung ist außerdem sicherer, komfortabler und zeitgemäßer. Hier haben wir euch die wichtigsten Tipps zur Onlinebewerbung nochmal kurz zusammengefasst:
Die Onlinebewerbung an der richtigen Stelle platzieren
Unsere aktuellen Stellen sind in unserer Jobbörse zu finden. Mit einem Klick auf den „Bewerben“-Button werdet ihr zu einer Auswahlseite weitergeleitet. Sollte keine interessante Stelle dabei sein, lohnt sich oft auch eine Initiativbewerbung.
Die Wahl des Bewerbungsformulars
Auf der Auswahlseite könnt ihr entscheiden auf welche Art ihr eure Bewerbung einreichen wollt. Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung:
Bewerbungsformular ausfüllen:
Hier werden die persönlichen Daten abgefragt, und du musst deine kompletten Bewerbungsunterlagen hochladen.
Xing Profil verwenden
Bei dieser Variante wird dein vorhandenes Xing Profil automatisch ausgelesen und dein CV als Anhang hochgeladen. Zusätzlich kannst du weitere Bewerbungsunterlagen hochladen.
Lebenslauf hochladen
Bei dieser Option wählst du deinen Lebenslauf von deinem Endgerät aus und die Daten daraus werden automatisch ausgelesen. Auch hier kannst du zusätzliche Bewerbungsunterlagen hochladen.
Lebenslauf bei Dropbox:
Wenn du deine Bewerbungsunterlagen bei Dropbox gespeichert hast, kannst du hier deinen Lebenslauf auslesen lassen und weitere Unterlagen optional hochladen.
Das richtige Ausfüllen
In dem Bewerbungsformular findest du Pflichtfelder, gekennzeichnet mit einem kleinen Sternchen und Felder für freiwillige Angaben. Zusätzlich können die Felder je nach Ausschreibung variieren, da für jede Stelle besonders relevante Angaben abgefragt werden können.
Die Auswahl der Datenschutzoptionen
Im unteren Bereich findest du eine zweigeteilte Datenschutzerklärung. Die Datenschutzinformationen musst du akzeptiert, da deine Unterlagen sonst nicht in unserem System gespeichert werden und wir sie nicht verarbeiten dürften. Wenn du dich initiativ bei uns bewirbst oder du nicht nur auf eine, sondern auf mehrere Stellen geprüft werden möchtest, ist es notwendig, dass du auch der Verwendung und Weitergabe deiner Daten zur Prüfung innerhalb der Phoenix Contact Gruppe zustimmst.
Wie geht es weiter nach dem Absenden der Bewerbung
Mit dem Klick auf „Absenden“ werden deine Daten an uns übermittelt und du erhältst eine Eingangsbestätigung. Jegliche Informationen oder Dokumente, die du uns im Nachgang noch übermitteln möchtest kannst du als Antwort an die erhalte E-Mail schicken.
Nach dem Eingang der Bewerbung wird diese durch die Personalbereiche sorgfältig geprüft. Sollten deine Qualifikationen mit unserem Anforderungsprofil übereinstimmen, laden wir dich zu einem ersten persönlichen Kennenlernen ein. Die Einladung zum Gespräch erfolgt an deine Emailadresse. Daher prüf auch deinen Spameingang auf Emails von Phoenix Contact.
Viel Erfolg bei der Bewerbung.
Ich erinnere mich immer sehr gerne an meinen Auslandsaufenthalt während meines Studiums in Spanien zurück. Solche Erfahrungen sind unbezahlbar und prägen einen Menschen sehr. Nicht nur, dass man die Möglichkeit hat, an einer anderen Universität zu studieren – viel wichtiger ist eigentlich der Kontakt zu einer anderen Kultur, das Kennenlernen der Menschen und ihrer Mentalität. Die Phoenix Contact Stiftung unterstützt Studierende finanziell bei diesem Vorhaben.
Das jährliche Treffen: der Austausch unter Studierenden ist wichtigVon Oktober letzten Jahres bis Februar 2016 hieß es für sieben Studierende des Wirtschaftsingenieurswesen der FH Bielefeld Projektarbeit bei Phoenix Contact. Unter dem Titel „Einsatzmöglichkeiten von Social Media im Industriegütermarketing und -verkauf“ wurden innerhalb eines Praxis-Moduls verschiedene Social Media-Kanäle für die Phoenix Contact Deutschland GmbH analysiert. Rebecca Knauer, Referentin Human Resources, erklärt im Interview, was es mit dem sogenannten Experience Project auf sich hat und was das Projekt für Phoenix Contact bedeutet.
Konnten ihre Erfahrungen sammeln: das Team der FH Bielefeld vom Experience ProjectHier kommt Teil 2 unserer Whatchado-Serie: Dominik Tracy ist Projektmanager im internen Sondermaschinenbau. Dort betreut er unterschiedliche Projekte durch all ihre Projektphasen hindurch: Von der Projektierung über die Entwicklung bis hin zur Aufstellung der Maschine beim Kunden.
Jungen Menschen rät er, stets auf sich und seine eigenen Interessen zu hören, statt sich von anderen sagen zu lassen, dass man etwas nicht kann.
Das komplette Video gibt es hier:
Neugierig geworden? Hier geht’s zum Video-Interview mit Dominik TracyAls Partner des National Fördernden Beirats, der weltweit größten Studentenorganisation AIESEC, unterstützen wir das Global Citizen Partnership Programm. Dieses bietet dir die Gelegenheit, an einem sozialen Auslandsprojekt teilzunehmen und gleichzeitig Phoenix Contact besser kennenzulernen.
Dabei unterstützt wirst du vom AIESEC Lokalkomitee in deiner Hochschule, das dir im gesamten Prozess unterstützend zur Seite steht. In deinem ausgewählten Projekt hast du neben dem sozialen Praktikum außerdem die Möglichkeit, Land, Kultur und Menschen hautnah zu erleben.
Raus aus der Uni und rein in die Praxis.Unser Motto lautet „Solutions for the Future“. Und dafür brauchen wir natürlich auch Kolleginnen und Kollegen – also unsere Zukunftsgestalter und die suchen wir auch hier auf der Hannover Messe 2016 auf unserem Stand bei Job & Career in Halle 17.
Ganz auf das Partnerland eingestellt präsentiert sich unser Tec2You-Stand im Pavillion 11 auf der Hannover Messe. Zwei Spieler der Paderborn Dolphins sind von Montag bis Freitag am Stand, bei dem wir Jugendlichen Technik näher bringen wollen.