0
(0)
Professionelles Equipment: Unser Kamerateam in vollem Einsatz bei Phoenix Feinbau

Ein Kamerateam bei unserer Schwestergesellschaft Phoenix Feinbau in Lüdenscheid… Was kann das bedeuten? Lest selbst.

Am Montag und Dienstag staunten einige Kollegen in Lüdenscheid nicht schlecht, als sich ein dreiköpfiges Kamerateam durch die Räumlichkeiten bewegte. Unsere Kollegen vom Videostudio haben Aufnahmen gemacht und Interviews mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geführt. Bis August entsteht daraus ein Imagefilm für Phoenix Feinbau. Im Video wollen wir zeigen, was Phoenix Feinbau macht und welche Vorteile es für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt.

Auch in der Ausbildungswerkstatt wurde gedreht

In erster Linie stellt das metallverarbeitende Unternehmen Komponenten her, die in unseren Produkten verbaut werden. Das sind kleine Metallteile, wenn man es mal ganz einfach ausdrücken möchte, die zum Beispiel in unsere Klemmen eingebaut werden. Aber es gibt auch eine Kunststofffertigung, in der Gehäuse für Produkte gefertigt werden. Alles sehr komplex und in so einem Blogbeitrag gar nicht so einfach zu erklären.

Aber der Film wird da hoffentlich weiterhelfen. Also, wenn er im August fertig ist, werden wir ihn über unsere Social Media-Kanäle verbreiten. Und natürlich wird es hier im Blog auch einen Beitrag dazu geben. Also, wir warten auf jeden Fall schon mal gespannt auf den Film und freuen uns auf das Ergebnis.

Wie hilfreich war dieser Beitrag?

Klicke auf die Sterne um zu bewerten!

Durchschnittliche Bewertung 0 / 5. Anzahl Bewertungen: 0

Bisher keine Bewertungen! Sei der Erste, der diesen Beitrag bewertet.

0 Kommentare