2021 – the quantum year? Diese Frage stellt sich auch die AICommunityOWL. Von vielen noch unbemerkt, findet gerade eine zweite KI-Revolution durch den Einsatz von Quantencomputing für maschinelles Lernen statt. Um aus großen Datenmengen selbständig zu lernen, brauchen Computer clevere Algorithmen, Rechenleistung und idealerweise die Fähigkeit, möglichst viele Lösungen gleichzeitig zu berücksichtigen. Quantencomputer scheinen geradezu ideal dafür geschaffen zu sein. Doch ist das wirklich so?
Author: Thomas Bischoff
Die ersten #AIChallengeDays im Juni waren ein voller Erfolg für die noch junge AICommunityOWL. Spannende Lösungen für #smartbuilding und #smartindustry sind entstanden und werden gerade in die Realität überführt. Jetzt stehen die nächsten #AIChallengeDays an. Thomas Bischoff gibt euch einen Überblick über das Programm.
Künstliche Intelligenz ist mehr als nur ein Trendthema. Thomas Bischoff ist Mitglied der AI Community OWL – eine Community zum Thema Künstliche Intelligenz in Ostwestfalen-Lippe. In seinem Blogbeitrag erklärt er, wie er zu der Community gekommen ist, und lädt euch zu ihrem ersten Online-Hackathon ein.