Chemische Produkte sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken: Gebrauchsgegenstände aus Kunststoff, Medikamente, Waschmittel oder einfach nur spezielle Chemikalien. Um diese Produkte herstellen zu können, sind großtechnische Prozessanlagen erforderlich. In den letzten Jahren sind die jedoch in einen ziemlichen Wartungsstau geraten und benötigen europaweit eine dringende Modernisierung. Inwieweit sich Planer oder Betreiber dabei Unterstützung von Phoenix Contact holen können, erklärt der heutige Blogbeitrag.
Author: Ann-Kristin Nikolay
Das Gleichgewicht zwischen Beruf und Privatleben zu finden ist nicht immer ganz einfach, wodurch ein ausgewogenes und gesundes Verhältnis oft schwierig wird. Dabei kann ein Zusammenspiel dieser beiden Bereiche durchaus positive Auswirkungen mit sich bringen und mehr Lebensqualität bieten. Das Stichwort lautet hier: Work-Life-Balance. Der heutige Blogbeitrag verrät, wie ihr einen gesunden Ausgleich schafft und die verschiedenen Bedürfnisse in Einklang bringt.
Egal ob am Arbeitsplatz oder privat – Jeder kennt ihn und so ziemlich jeder hat ihn: Stress.
Mittlerweile ist er zu einem ständigen Begleiter in fast allen Lebenslagen geworden, wodurch viel zu oft auf die kurzen, durchaus positiven Stressphasen keine langen Entspannungsphasen mehr folgen. Das Ergebnis: chronischer Stress, der sich auf unsere Gesundheit auswirkt. Doch was ist das eigentlich genau, was so viele Menschen unter Druck setzt und wie lassen sich Stresssymptome gerade im beruflichen Alltag bekämpfen? Lest mehr im heutigen Beitrag.
Egal ob im Studium, beim Berufseinstieg oder bereits mitten im Arbeitsalltag – so mancher Schreibtisch kennt das, wenn das Chaos voll zuschlägt und er von Klebezetteln, herumrollenden Kugelschreibern oder losen Blattsammlungen übersät ist. Doch gerade ein unordentlicher Arbeitsplatz vermindert die Produktivität und kann zum Motivationskiller werden. Im heutigen Beitrag erfährst du, wie sich das Durcheinander bändigen lässt und man zu Ordnung am Arbeitsplatz zurückfindet.
Eine durchgängige Stromversorgung spielt in so ziemlich allen Lebensbereichen eine wesentliche Rolle. Vom Netz getrennt kann es schnell dunkel werden und zum Stillstand von etlichen Abläufen kommen. Auch für den Chemiekonzern BASF sind Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Stromversorgung von höchster Priorität. Nur so ist ein reibungsloser betrieblicher Ablauf gewährleistet. Dabei kommen Steckverbinder von Phoenix Contact zum Einsatz. Mehr dazu im heutigen Beitrag.