Was kann ich dafür, dass die Windenergie in der Klemme steckt?
Ich als Einzelperson kann wenig dafür, als Teil eines großartigen Teams kann ich allerdings einiges dafür. Dabei darf ich mich zu den Spezialisten des Systemmanagementteams Wind zählen, eines von vielen industriespezifischen Spezialistenteams bei Phoenix Contact. Um aber auf die Frage zurückzukommen: Die Windenergie steckt im wahrsten Sinne des Wortes in der Klemme – genaugenommen in einer Klemme von Phoenix Contact, z. B. in einer PTME 6. Je kreativer wir Lösungen gestalten und unsere Kunden damit begeistern, desto häufiger findet sich unsere Klemme.
PTME 6 KlemmeNetzausbau
Fast auf der ganzen Welt gilt, dass als allererstes erneuerbare Energien ins Netz eingespeist werden sollen, um eine saubere, unabhängige und nachhaltige Energieversorgung zu ermöglichen. Tatsächlich werden aber hin und wieder Windenergieanlagen abgeschaltet, obwohl genug Wind vorhanden ist. Die Windenergieanlagen stecken also in der Klemme, da sie einspeisen wollen und können, aber nicht dürfen, weil die Netze schlecht ausgebaut sind und somit die produzierte Leistung nicht aufnehmen können. Das zeigt, dass beim Thema Netzausbau noch viel zu tun ist. Hierfür entwickeln wir Lösungen, wie zum Beispiel Netzschutzgeräte oder Kommunikationsinterfaces. Dazu gehören die Analyse von Richtlinien, die Entwicklung von Software, die Simulation von Netzen und die Zertifizierung von Lösungen. Ein ganzer Blumenstrauß von Aufgaben mit vielen Schnittstellen und Ansprechpartnern, bei der jeder etwas zum Gesamtergebnis beiträgt. Das bedeutet, selber kreativ tätig zu sein, aber auch zu koordinieren, sowohl intern, als auch extern. Der Kontakt zu Kunden und Dienstleistern ist also ein wichtiger Aspekt meiner Tätigkeit. Macht man es richtig, kommt es zu einem Synergieeffekt und das Ergebnis ist besser als die Summe der Einzelteile. So schaffen wir einen Mehrwert – eine Lösung.
Windenergie
Die Frage, die ich eingangs gestellt habe lautete aber, was ich dafür und nicht dagegen kann, dass die Windenergie in der Klemme steckt? Ich arbeite primär mit meinen Kollegen zusammen, um die Verfügbarkeit, die Effizienz und den Wirkungsgrad von Windenergieanlagen zu erhöhen. Um dieses Ziel zu erreichen, entwickeln wir Lösungen und Systeme, die in vielerlei Hinsicht begeistern und letztendlich das Ziel haben, möglichst wirtschaftlich eine große Menge Windenergie, also erzeugten Windstrom, in die Klemmen der Windenergieanlage zu bekommen, damit diese Energie in das Netz übergeben werden kann. Es geht also in erster Linie um die tatsächliche, physikalische Klemme und nicht ihr metaphorisches Pendant.
Von der Klemme zur Lösung
Eine moderne Windenergieanlage ist eine komplexe Maschine. Mit einer klassischen Klemme ist es daher nicht getan, auch wenn diese ein essenzieller und außerordentlich wichtiger Bestandteil ist. Insofern steht die Klemme stellvertretend für alle Bestandteile der Automatisierungstechnik einer Windenergieanlage, die notwendig sind, um diese zum Laufen zu bringen. Wir decken dabei das gesamte Portfolio des Systems ab, von der erwähnten Klemme über die Steuerungstechnik bis hin zur Softwarelösung. Unsere Kollegen entwickeln dafür hervorragende Produkte, die wir verwenden, um zum Beispiel mit unserer Automatisierungslösung der Windenergieanlage das Leben einzuhauchen. Dazu muss man selbstverständlich weltweit unterwegs sein, die Windenergieanlagen vor Ort erklettern oder die Entwicklungsabteilungen der Hersteller von Windenergieanlagen besuchen. Ein Beruf mit Nervenkitzel, für den man sicher eine kleine Portion Mut benötigt, die aber meistens mit einem atemberaubenden Ausblick entschädigt wird.
Zukunft gestalten
Mit unserem täglichen Schaffen gestalten wir also jeden Tag die Zukunft mit. Um das zu erkennen, genügt in den meisten Fällen schon ein Blick aus dem Fenster. In Deutschland kann man mittlerweile von fast überall eine Windenergieanlage erblicken. Was man aber nicht auf den ersten Blick erkennen kann ist, dass darin vermutlich jetzt schon ein Produkt, eine Komponente bzw. eine Lösung von Phoenix Contact zu finden ist. Unser Ziel ist es, unseren Marktanteil weiter auszubauen, da wir effizientere, leistungsfähigere Windenergieanlagen, mit höchster Verfügbarkeit wollen. Das geht nur mit einer Automatisierungstechnik, auf die man vertrauen kann. Ein Ziel, bei dem kein Weg an uns, Phoenix Contact, vorbeiführt.
![Avatar-Foto](https://blog.phoenixcontact.com/hr-de/wp-includes/images/blank.gif)