Die Weihnachtstage stehen vor der Tür und viele machen sich auf den Weg nach Hause zu Familie und Freunden. Dabei begegnet man, wenn auch versteckt, unterschiedlichen Produkten und Lösungen von Phoenix Contact. Dieser Blogbeitrag gibt einen Einblick in die „Made by Phoenix Contact“- Welt. Viel Spaß beim Lesen!

Mehr lesen

Wir sagen euch an, den zweiten Advent. Spätestens jetzt ist wahrscheinlich jeder in Weihnachtsstimmung. Zeit, um endlich die ersten Kekse fürs Büro zu backen oder auch bereits nur noch für Keksnachschub zu sorgen. Mit welchen zwei einfachen Rezepten ihr für eine leckere Nascherei sorgen könnt, verraten wir euch im Beitrag.

Mehr lesen

Das Jahr 2017 geht zur Neige und wir von Phoenix Contact ziehen ein positives Fazit. Du hoffentlich auch?! Das Karriereblog-Team verabschiedet sich am Freitag den 22. Dezember 2017 bis zum 08. Januar 2018 in die Weihnachtsferien.

Wir wünschen dir und deiner Familien eine wunderschöne Weihnachtszeit, mit vielen Geschenken und ein erfolgreiches Jahr 2018.

Falls du während der Feiertage mal eine ruhige Minute hast, schau dir gerne die meistgelesenen Artikel hier auf dem Blog an:

Mehr lesen