Dass es Windenergie gibt, ist nichts Neues. Aber wie viele Windkraftanlagen stehen eigentlich in Deutschland? Wie viele werden jährlich neu errichtet? Und wie viel Strom produzieren die Anlagen? Auf all diese Fragen liefert der heutige Beitrag die Antworten, also lest weiter.
Strom
Auch Schutzgeräte müssen regelmäßig geprüft werden, um zu gewährleisten, dass Störungen sofort erkannt und behoben werden können. Die Thüringer Energienetze setzen bei ihrer Schutzgeräteprüfung auf ein System von Phoenix Contact. Lest mehr dazu im heutigen Blogbeitrag.
Windenergie wird bereits seit vielen Jahren genutzt. Angefangen mit Windmühlen zum Mahlen von Getreide hat sich die Windenergie im Lauf des 20. Jahrhunderts als regenerativer Stromerzeuger etabliert. Aber wie entsteht überhaupt durch Wind Energie? Das erklären euch im Blogbeitrag, also lest weiter.
Kann man Wasser drucken? Kann man Strom und Gas drucken? (Noch) nicht. Bei einem Verteilnetzbetreiber für Strom, Gas und Wasser kommt jetzt ein mobiles Drucksystem zum Einsatz. Warum das so ist und was daran so wichtig ist, erklären wir euch im heutigen Beitrag. Viel Spaß beim Lesen!