Längere Rotorblätter, höhere Türme und größere Generatoren – die Industrie rund um die Windenergie steht nicht still. Windenergieanlagen werden technologisch stetig weiterentwickelt. Aber was passiert mit älteren Anlagen? Wie wird sichergestellt, dass die Anlagen auch in ein paar Jahren noch dem Stand der Technik entsprechen? Lest mehr dazu im heutigen Artikel.
ID-S
Windenergieanlagen sind für eine Lebensdauer von 20 Jahren ausgelegt. In dieser Zeit sind die Rotorblätter extremen Umweltbedingungen und Beanspruchungen ausgesetzt. Eine kontinuierliche Lastüberwachung ermöglicht eine genaue Abschätzung der verbleibenden Lebensdauer. Mehr dazu im heutigen Blogbeitrag.
Windenergieanlagen sind oftmals den Belastungen von Blitzeinschlägen ausgesetzt. Blattbeschädigungen und Elektronikausfälle sind das Ergebnis der Einschläge. Meistens können Blitzeinschläge nicht direkt erkannt bzw. aufgezeichnet werden. Solche Aufzeichnungen werden von Versicherungen aber zunehmend gefordert, falls es zu Schäden kommt. Um eine Lösung zur Blitzstrommessung geht es im heutigen Beitrag.
Dunkle Tage, kalte Temperaturen und glatte Straßen. Zur derzeitigen Jahreszeit denken wir an den Winter nicht gern zurück und freuen uns auf lange Tage mit vielen Sonnenstunden. Aber gerade in dieser Zeit müssen sich Betreiber von Windenergieanlagen bereits über den bevorstehenden Winter Gedanken machen. Denn wenn die Rotorblätter vereist sind, können die Anlagen kurzfristig zu gefährlichen Geschossen werden. Lest mehr darüber im heutigen Blogbeitrag.