Industrial Services - Security | Safety | CE

In vielen Betrieben sind verschiedenste Arten von Schildern und Zeichen zu sehen.
Um auf dem europäischen Arbeitsmarkt einen einheitlichen Standard zu schaffen, wurde diese Norm entwickelt. Es wurde dadurch eine sprachenunabhängige und einfach zu erkennende Sicherheitskennzeichnung mit Wiedererkennungswert geschaffen.

Weitere Informationen, die wir empfehlen sind auf der Internetseite DIN EN ISO 7010 zu finden.

Bildquelle: Screenshot www.iso7010.de

Bildquelle: www.DGUV.de

Ein sicherer Arbeitsplatz ist heute wichtiger denn je! Selbst in der heutigen Zeit passieren jährlich hunderttausende Arbeitsunfälle allein in Deutschland. Viele Sicherheitsanforderungen aus unterschiedlichen Richtungen werden an diesen Arbeitsplatz gestellt.
Zugegebenermaßen kann der Weg zum sicheren Arbeitsplatz durchaus kompliziert sein. Gefährdungsbeurteilung, Dokumentationspflichten, Maschinensicherheit, elektrische Sicherheit, Sicherheitskonzepte und vieles mehr. Aber keine Sorge. Mit unserem effizienten Weg zum sicheren Industrieunternehmen bringen wir Ihnen Lösungen für sichere Arbeitsplätze und sichern damit Ihre Wertschöpfung ab. Und ganz nebenbei können wir gemeinsam etwas dafür tun, der „Vision Zero“ (0 Unfälle) ein Stück näher zu kommen.

„Pneumatische Spann- und Greifsysteme – Spannen und Greifen von Werkstücken nach DIN EN ISO 13849“ ist das Thema.

Die „Fachbereich Aktuell“ geht auf Bauarten von Spann- und Greifsystemen und auf Gefährdungen ein, definiert mögliche Sicherheitsfunktionen und stellt einige Beispielschaltungen sicherheitsbezogener pneumatischer Steuerungen vor. Aus unserer Sicht eine sehr gute Arbeitshilfe, wenn diese Spanner und Greifer eingesetzt werden und Risiken daran gemindert werden müssen. Zum erreichen diesen Link klicken.

Die betriebliche Präventionsarbeit kostet die Unternehmen Geld, das ist unstrittig. Jedoch können durch eine geringe Anzahl von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten beispielsweise Betriebsstörungen reduziert und die Produktivität gesteigert werden.

Ein Forschungsprojekt zum Thema „Präventionsbilanz aus theoretischer und empirischer Sicht“ hat erstaunliche Ergebnisse dazu geliefert. Für Deutschland wurde ein Return on Prevention (Präventionsnutzen-Präventionskosten-Verhältnis) in Höhe von 1,6 ermittelt. Dies‘ bedeutet, dass ein investierter 1€ zu einem Return von 1,60€ führt . Informationen dazu finden Sie bei uns sowie auch bei der DGUV – Der Spitzenverband der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung.

Auch unsere Dienstleistungen sind ein wichtiger Bestandteil dieses Ansatzes. Kontaktieren Sie uns, wir unterstützen Sie gerne dabei.

Das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung startet eine sehr interessante Reihe von Online-Seminaren zum Thema „Industrie 4.0 und Arbeitsschutz“.

Neben Themen wie die Zuordnung der Technologien aus sicherheitstechnischer Sicht sind auch Industrieroboter eines von vielen Themen. Die Online-Seminare richten sich an alle, die beruflich oder privat grundsätzliches Interesse an Entwicklungen im Zuge von Industrie 4.0 und ihren Folgen für den Arbeitsschutz haben.

Unsere hauseigenen Seminare zu diesen Themen sind zu finden unter:

Arbeitssicherheit | Industrial Services von Phoenix Contact

Auf Basis der Betriebssicherheitsverordnung und der DGUV-Vorschrift 3 unterliegen auch die ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel im Homeoffice, wie z. B. Notebook-Netzteile, der Prüfpflicht. Die Ermittlung der Prüffrist ist Bestandteil der Gefährdungsbeurteilung. Die eigentliche Prüfung findet auf Grundlage der DIN VDE 0701-0702 statt. Die Organisation der Prüfungen spielt während der Corona-Pandemie eine besondere Rolle. Unter Berücksichtigung der bestehenden „Corona-Regeln“ und in Abstimmung mit der Führungskraft ist ein Arbeitstag – bei einer 1-Personen-Regel im Büro – klar strukturiert und das Infektionsrisiko auf ein Minimum reduziert. Benötigen Sie Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung oder gar dem Aufbau einer Elektroorganisation? Zögern Sie nicht. Kontaktieren Sie uns!

Die am 24. Juli 2020 veröffentlichte Information enthält Checklisten für die
sicherheitstechnische Beurteilung von handbeschickten Pressen der Metall-Kaltbearbeitung.
Sie richten sich vorwiegend an Personen ohne
Pressen-Spezialkenntnisse. Für „Pressenprüfungen“ ist das Informationsblatt weniger geeignet, da es dafür nicht detailliert genug ist. Das Informationsblatt kann sich hier bei der DGUV heruntergeladen werden.

Der Fachbereich Holz und Metall hat im September 2020 zwei neue Informationsblätter veröffentlicht. Dabei handelt es sich um die Maschinentypen „Horizontalplattenkreissägemaschinen mit Druckbalken“ und „Vertikalplattenkreissägemaschinen“.
Die Informationsblätter sollen es Betreibern ermöglichen, die technischen Belange im Betrieb mit den Bau- und Ausrüstungsanforderungen nach dem Stand der Technik abzugleichen.
Sie können auch beim Kauf von gebrauchten Maschinen herangezogen werden. Inhaltlich wird sich auf die technische Ausrüstung der Maschinen konzentriert.
Zum Download:
Horizontalplattenkreissägemaschinen mit Druckbalken
Vertikalplattenkreissägemaschinen

Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung einer Maschine soll unter anderem festgestellt werden, ob die bestehenden technischen Schutzmaßnahmen, einschließlich der Sicherheitsfunktionen noch den erforderlichen Grad der Risikominderung erfüllen. In einem aktuellen Kundenprojekt haben wir dies mit einer arbeitsmittelbezogenen Gefährdungsbeurteilung, unserer Maschineninspektion, analysiert. Es stellte sich heraus, dass Sicherheitsabstände unterschritten werden, die elektrische Ausrüstung erhebliche Sicherheitsmängel aufweist und die Sicherheitstechnik nicht mehr dem Stand der Technik entspricht. Unsere Aufgabe besteht im weiteren Projekt bei der Auslegung des Sicherheitskonzepts einschließlich der Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheitsfunktionen. Selbstverständlich erstellen wir auch den Nachweis der Sicherheitsintegrität und Prüfen die umgesetzten Maßnahmen auf Wirksamkeit.
Möchten Sie zu dem Thema eine kostenfreie Erstberatung? Dann kontaktieren Sie uns hier.

Es geht auf das Ende des Jahres 2020 zu. Die Planung für das neue Jahr, in dem hoffentlich vieles besser wird, beginnt. Wir empfehlen, rechtzeitig an die Planung der Nachlaufzeitmessungen zu denken. Denn Maschinen, die mit Lichtvorhängen oder ähnlichen Geräten ausgestattet sind, müssen regelmäßig überprüft werden. Schon jetzt lassen sich die Weichen für ein sicheres Jahr 2021 stellen.
Mehr Informationen stehen in unserem Flyer oder kontaktieren Sie uns
für eine individuelle und kostenfreie Erstberatung hier.