Schneider, Bäcker, Frisör, Maler oder doch lieber Tischler? Die Berufe im Handwerk sind vielseitig. Die Handwerkskammer Chemnitz vertritt mehr als 20.000 Handwerksbetriebe in Sachsen. Im modernen Bildungs- und Technologiezentrum werden die Fach- und Führungskräfte von morgen ausgebildet. Dazu werden neuste Technologien praxisnah vermittelt. Ein intelligentes und energieeffizientes Gebäudemanagement darf dabei nicht fehlen.
Ladesäule
Wenn im Norden nicht nur Wind zur Energieerzeugung genutzt wird, sondern auch Ladesäulen passend dazu entwickelt – dann ist es Zeit, sich das Zusammenwachsen der beiden Technologien doch genauer anzuschauen. Also nichts wie hin…
Immer mehr Elektroautos sind auf den deutschen Straßen unterwegs. Von 2016 bis 2018 hat sich die Zahl der Elektroautos in Deutschland mehr als verdoppelt. Große E-Tankstellen sind daher gefragt – so wie eine der größten Elektrotankstellen Deutschlands in Neckarsulm. Dabei setzen die Betreiber des Parkhauses auf Produkte von Phoenix Contact. Mehr dazu könnt ihr im heutigen Blogbeitrag lesen.