Dynamik, Vernetzung und Anpassungsfähigkeit – die Needs der digitalen Welt
In einer sich schnell verändernden Welt, in der schon jetzt mehr Dinge als Menschen miteinander vernetzt sind, erlebt auch die industrielle Automation einen grundlegenden Wandel. Kommunikation ist DAS Bedürfnis des 21. Jahrhunderts – und zwar nicht nur zwischen Menschen, sondern auch zwischen Maschinen.
Dieser Trend zur Digitalisierung führt zu neuen Anforderungen für die Industrie, denn die Technologien und Möglichkeiten verändern sich rasant. Für die Digitalisierung werden unter anderem gesteigerte Rechenleistungen und Speicherkapazitäten benötigt. Daten werden immer wichtiger und Unternehmen müssen in der Lage sein, die wachsenden Datenmengen zu verarbeiten und auszuwerten. Um komplexe Systeme in der erforderlichen Funktionstiefe, Qualität und Geschwindigkeit zu entwickeln, müssen Unternehmen vermehrt in Kooperationen agieren und vorhandenes Know How und Ressourcen bestmöglich nutzen. Die IoT-Welt basiert auf vollständiger Vernetzung und erfordert daher vor allem auch besondere Sorgfalt im Bereich der Cyber Security.
Betrachtet man die moderne, industrielle Automatisierungstechnik, sind unter anderem Echtzeitfähigkeit und eine möglichst große Offenheit beim Einsatz von Engineering-Systemen entscheidend für einen nachhaltigen Erfolg. Hardware und Software muss so flexibel sein, dass eine Anpassung an Anforderungen der Zukunft problemlos integrierbar ist.
Und genau das ist die Herausforderung, die Phoenix Contact mit der Entwicklung der PLCnext Technology für sich angenommen hat. PLCnext Technology ist die Basis einer offenen Steuerungsplattform. Die Plattform ermöglicht beliebige Kombinationen von unabhängigen, unterschiedlich erstellten Programmteilen und kompletten Applikationen. Der Einsatz von Open-Source-Software und Apps wird möglich. Auf diese Weise lässt sich die Effizienz in Entwicklungsprozessen steigern.
Aus meiner Sicht ist das die Lösung für die zukünftigen Anforderungen der Industrie. IT-Welt und Automation wachsen auf einer Plattform zusammen. Nur über eine Plattform, die ein Forum für Kooperation unterschiedlicher Anwendungen und Integration verschiedener Funktionen bietet, können wir den Schritt in die industrielle Digitalisierung machen.
PLCnext Technology ist solch ein Schritt.
Neugier geweckt? Dann besuchen Sie uns auf der SPS IPC Drives in Nürnberg, Halle 9, Stand 310.
Mehr Infos zu PLCnext gibts hier.
Michael Gulsch: „PLCnext Technology erfüllt die Anforderungen der Digitalisierun.“Geschrieben hat den Text Michael Gulsch, der bei Phoenix Contact Electronics im Produktmarketing für die Produktserie PLC arbeitet.
0 Kommentare