Industrial Services - Security | Safety | CE

Vom 26. bis 29. Oktober findet die Messe A+A in Düsseldorf statt. Dort sind wir mit einem Stand zu dem Thema „Sicherheit in der Industrie“ vertreten.

In Halle 10, Stand C18 freuen sich einige unserer Kolleginnen und Kollegen, Sie persönlich kennenzulernen und wiederzutreffen. Sei es ein Meet-and-Great, die Klärung fachlicher Fragen und Diskussionen oder andere Themen: Wir stehen mit unseren produktunabhängigen Dienstleistungen bereit. Mit etwas Geschick halten wir auch eine kleine Überraschung bereit, mehr verraten wir dazu aber nicht. Arbeitssicherheit, CE-Kennzeichnung aber auch Industrial Security, zu diesen und vielen weiteren Themen sind wir aufgestellt.

Sie haben noch kein Ticket? Über die Kontaktformulare (siehe unten) oder per Mail an services@phoenixcontact.de können Sie uns gern kontaktieren. Wir senden Ihnen dann die weiteren nötigen Informationen zu.

Also los, wir sehen uns auf der A+A!

Immer häufiger findet man in Produktionsbereichen fahrerlose Transportfahrzeuge (AGV). Diese flurgebundene Fördermittel mit eigenem Fahrantrieb dienen dem Materialtransport, und zwar zum Ziehen oder Tragen von Fördergut mit aktiven oder passiven Lastaufnahmemitteln.
Die AGV fallen unter den Anwendungsbereich der EG-Maschinenrichtlinie.
Muss aber jetzt der Inverkehrbringer auch eine Gesamtheit von Maschinen herstellen?
Eine Gesamtheit von Maschinen liegt vor, wenn der produktionstechnische sowie auch der sicherheitstechnische Zusammenhang gegeben ist. Dies muss immer im Einzelfall ermittelt/ beurteilt werden (siehe Interpretationspapier 05/2011 „Gesamtheit von Maschinen“ vom BMAS).
In einem aktuellen Projekt haben wir z.B. diese Bewertung durchgeführt. Die Bewertung ergab, dass es sich um eine Gesamtheit von Maschinen handelt. Erst jetzt muss der Inverkehrbringer auch das EG-Konformitätsbewertungsverfahren durchführen. In dem Projekt haben wir das als Bevollmächtigter im Auftrag des Betreibers durchgeführt.
Wer Interesse an unserem Bewertungssystem für eine Gesamtheit von Maschinen hat, kann uns gerne direkt kontaktieren.