Industrial Services - Security | Safety | CE

Unter Manipulation versteht man das Umgehen oder Unwirksam machen von Schutzeinrich-
tungen mit der Konsequenz, eine Maschine in einer von der Herstellfirma nicht vorgesehenen
Weise oder ohne notwendige Schutzmaßnahmen zu verwenden. Mit welchen Mitteln die
Manipulation erfolgt, ist unerheblich. Das aktuelle Unfallgeschehen verdeutlicht, wie
wichtig es ist, Manipulationen an Schutzeinrichtungen nachhaltig zu verhindern. Diese
DGUV-Papier zeigt Ursachen und Lösungswege auf.
Weitere Informationen finden Sie auf www.stopp-manipulation.org

Vom 26. bis 29. Oktober findet die Messe A+A in Düsseldorf statt. Dort sind wir mit einem Stand zu dem Thema „Sicherheit in der Industrie“ vertreten.

In Halle 10, Stand C18 freuen sich einige unserer Kolleginnen und Kollegen, Sie persönlich kennenzulernen und wiederzutreffen. Sei es ein Meet-and-Great, die Klärung fachlicher Fragen und Diskussionen oder andere Themen: Wir stehen mit unseren produktunabhängigen Dienstleistungen bereit. Mit etwas Geschick halten wir auch eine kleine Überraschung bereit, mehr verraten wir dazu aber nicht. Arbeitssicherheit, CE-Kennzeichnung aber auch Industrial Security, zu diesen und vielen weiteren Themen sind wir aufgestellt.

Sie haben noch kein Ticket? Über die Kontaktformulare (siehe unten) oder per Mail an services@phoenixcontact.de können Sie uns gern kontaktieren. Wir senden Ihnen dann die weiteren nötigen Informationen zu.

Also los, wir sehen uns auf der A+A!

Werkstücke müssen in sehr unterschiedlichen
Anwendungen gehalten, gespannt oder transportiert werden. Zum einen haben die Werkstücke
unterschiedliche Formen, Größen und Massen,
zum anderen variiert die Bearbeitungs-, Montage oder Transportaufgabe, die an einen Handarbeitsplatz, eine Produktionsanlage oder eine Montagelinie gestellt wird. Dieser „Fachbereich Aktuell“ geht auf Bauarten
von Spann- und Greifsystemen und auf die Gefährdungen ein, definiert mögliche Sicherheitsfunktionen und stellt einige Beispielschaltungen sicherheitsbezogener pneumatischer Steuerungen vor. Im Einzelnen geht es um:
– Bauarten pneumatischer Spann- und
Greifvorrichtungen
– Gefährdungen beim Spannen und Greifen
von Werkstücken
– Normungssituation
– Sicherheitsfunktionen
– Anwendungsfälle von Steuerungen
– Benutzungsinformationen zu Spann- und
Greifvorrichtungen
Das Informationspapier kann beim DGUV hier als PDF runtergeladen werden.

Im März ist vom Fachbereich Holz und Metall ein „Fachbereich Aktuell“ für Fertigungsanlagen in der Automobilindustrie erschienen.
Solche Fertigungsanlagen fallen in den Geltungsbereich der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG .
Das Informationspapier beschreibt die nach dem Stand der Technik vorzusehenden Schutzmaßnahmen für den Wartungs- und Instandhaltungsfall.
Als PDF verfügbar auf der Internetseite der DGUV.
Folgende Sachverhalte sind beschrieben:
– Schutzeinrichtungen von automatisierten Fertigungsanlagen
– Zugänge zu Instandhaltungsbereichen
– Gestaltungsempfehlungen für zusätzliche Schutzmaßnahmen
– Elektrische Ausrüstung
– Gestaltungsempfehlungen

Das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung startet eine sehr interessante Reihe von Online-Seminaren zum Thema „Industrie 4.0 und Arbeitsschutz“.

Neben Themen wie die Zuordnung der Technologien aus sicherheitstechnischer Sicht sind auch Industrieroboter eines von vielen Themen. Die Online-Seminare richten sich an alle, die beruflich oder privat grundsätzliches Interesse an Entwicklungen im Zuge von Industrie 4.0 und ihren Folgen für den Arbeitsschutz haben.

Unsere hauseigenen Seminare zu diesen Themen sind zu finden unter:

Arbeitssicherheit | Industrial Services von Phoenix Contact

Die am 24. Juli 2020 veröffentlichte Information enthält Checklisten für die
sicherheitstechnische Beurteilung von handbeschickten Pressen der Metall-Kaltbearbeitung.
Sie richten sich vorwiegend an Personen ohne
Pressen-Spezialkenntnisse. Für „Pressenprüfungen“ ist das Informationsblatt weniger geeignet, da es dafür nicht detailliert genug ist. Das Informationsblatt kann sich hier bei der DGUV heruntergeladen werden.