Tecnologia de conexão elétrica Push-in reduz pela metade o tempo de montagem de painéis elétricos
Uma das etapas que mais consome tempo na montagem de painéis é a passagem de cabos e a conexão elétrica dos aparelhos do painel.
Tipicamente, a fixação dos cabos nos aparelhos e componentes elétricos é feita por conectores a parafusos, tecnologia tradicional e extremamente popular.
Entretanto, se o painel elétrico for muito denso, a interligação entre os diversos aparelhos e componentes pode ser bem demorada pela necessidade de se apertar centenas de parafusos.

Além disso, as conexões feitas com parafusos requerem manutenção periódica com reapertos, principalmente se instalados em ambientes com alta vibração e grande variação de temperatura.
Leia também: 7 dicas para comprar componentes com eficiência
Como eliminar esses inconvenientes?
Uma das soluções encontradas é a moderna tecnologia de conexão elétrica Push-in.
A conexão Push-in foi inventada na década de 70 originalmente para bornes e réguas de terminais. Posteriormente, sua aplicação foi ampliada para outros componentes e aparelhos eletro-eletrônicos. (Zolpidem)
Hoje ela é encontrada em ampla gama de produtos como fontes de alimentação, relés, sistemas de I/Os, CLPs, inversores de frequência, entre outros, tornando-se o padrão de conexão mais utilizado em painéis elétricos industriais.

Essa tecnologia consiste na fixação dos cabos aos aparelhos e componentes de forma direta, simplesmente empurrando para dentro, “pushing in”, os cabos aos componentes. Essa conexão elétrica direta não requer o uso de chaves de fenda para se conectar.
Uma vez fixado, o cabo é mantido preso ao conector graças a um sistema de molas desenhados de tal forma que mesmo com o cabo sofrendo forte tração, este não se solta.
Caso seja necessário soltar o cabo da conexão, basta apertar o botão laranja com uma chave de fenda qualquer e o cabo se solta. Veja só como é fácil:
Que vantagens esse sistema de conexão elétrica apresenta?
- Extrema rapidez na realização das conexões e fixação de cabos
- Dispensa o uso de ferramentas para conectar
- Mantém o cabo sempre fixado, eliminando a necessidade de manutenção periódica ou reapertos
- Elimina o risco de perda de parafusos, porcas e arruelas de aperto durante o processo de montagem ou desmontagem, minimizando riscos de curto-circuito.
Quer conhecer melhor o sistema de conexão Push-in? Clique aqui
Esse post foi útil? Compartilhe sua experiência conosco!