A ferramenta de crimpagem Crimpfox Vario 4S / 16S da Phoenix Contact garante uma qualidade confiável na crimpagem de terminais tubulares isolados ou não, mesmo na versão TWIN. Um controle de pressão integrado a ferramenta garante um ciclo completo e confiável para a crimpagem.
O desenho de autoajuste da catraca desta ferramenta permite a crimpagem de terminais tubulares de acordo com as versões DIN 46228-1 e -4, com isolação na faixa de bitolas de 0,25 a 4 mm², bem como terminais TWIN até 2 x 1,5 mm² sem ter que fazer ajustes (Vario 4S), e também na faixa de bitolas de 6 a 16 mm², bem como terminais TWIN até 2 x 4 mm² e 6 mm² sem ter que fazer ajustes (Vario 16S).
A forma especial de crimpar quadrado resulta em superfícies de contato máximas possíveis e valores de tração de alto para retirada do condutor, que, portanto, também são ideais para a tecnologia de conexão de mola.
Uma ótima ferramenta, gostaria de saber mais acerca de seus produtos!
Sou empresa na região norte do brasil e sofremos muito pela falta se materiais e ferramentas especificas.
Ja trabalhei com a linha de vocês quando atuava no segmento papeleiro, pelo Brasil.
Espero receber algum material, no aguardo e muito obrigado.
Olá Rodrigo, obrigado por entrar em contato conosco!
Encaminhamos o seu contato para um dos nossos consultores, que é responsável pela sua região.
Em breve ele entrará em contato com você!
Atenciosamente,
Phoenix Contact Brasil.
Senhores, bom dia, gostaria de adequirir essa ferramenta e os conectores RJ45 da Phoenix, como faço?
Prezado, cliente!
Favor entrar em contato por meio do e-mail: vendas@phoenixcontact.com.br
Teremos muito prazer em atendê-lo e esclarecer todas as suas dúvidas!