Seminare | Maschinensicherheit

Sie sind Verantwortlich für das richtige Inverkehrbringen nach der EG-Maschinenrichtlinie oder für den den Nachweis der Funktionalen Sicherheit nach der EN ISO 13849 oder IEC 62061. Unsere Seminare unterstützen Sie dabei, dieses Wissen aufrecht zuerhalten oder auszubauen. Informieren Sie sich auf über unser vielseitiges Angebot und buchen Sie Ihr Seminar direkt über den nachfolgenden Link.
[zurück]


Maschinensicherheit Spezial

Aktuelle Trends in der Maschinensicherheit

3 Stunden

Im Kompaktseminar beleuchten wir gemeinsam den neuesten Stand der Vorgaben bezüglich der Sicherheit von Maschinen mit besonderem Augenmerk auf das Thema Manipulation und Produktivität. Unsere Experten zeigen moderne Lösungen auf und stehen für vertiefende Gespräche zur Verfügung.


Grundlagen der Sicherheitstechnik für Auszubildende und Einsteiger

Ganztag

Das Seminar stellt die grundsätzlichen Anforderungen an die Sicherheitstechnik anschaulich da. Dabei werden Wirk- und Sicherheitsprinzipien, Maßnahmen zur Fehlervermeidung und der Nachweis zur Sicherheitsintegrität erläutert. Das Seminar bieten wir auch speziell für Auszubildende an.


Anwendung der Maschinenrichtlinie

3 Tage

Diese Schulung richtet sich an alle, die richtlinienkonforme Maschinen herstellen, in Betrieb nehmen und/oder in Verkehr bringen wollen. Es wird dabei besonders auf die möglichen Konformitätsbewertungsverfahren und deren praktische und chronologische Umsetzung eingegangen.


Funktionale Sicherheit in der Prozessindustrie nach IEC 62061

Ganztag

In diesem Seminar bekommen Sie detaillierte Einblicke in den Sicherheitslebenszyklus sowie die Anforderungen an Planung und Betrieb von PLT-Sicherheitseinrichtungen. Sie lernen Methoden zur Risikoanalyse und -bewertung sowie zur Auslegung von PLT-Sicherheitseinrichtungen kennen und erwerben somit das für Anlagenplaner, Betreiber oder Systemintegrator notwendige Grundwissen zur funktionalen Sicherheit.


Risikobeurteilung

Ganztag

Die Risikobeurteilung ist das Herzstück zur Herstellung sicherer Maschinen. In diesem Seminar bekommen Sie das Know-how zur praktischen Durchführung einer Risikobeurteilung im Bezug zur Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.


Anwendung der EN ISO 13849-1

3 Tage

In diesem Seminar erfahren Sie die Grundlagen zum Einstieg für Roboter-Anwendungen. Sie lernen, welche Möglichkeiten die Mensch-Roboter-Kollaboration bietet und was bereits bei der Planung zu beachten ist.


Software-Assistent SISTEMA

Ganztag

Wir vermitteln Ihnen das erforderliche Wissen für das optimale Arbeiten mit der Software SISTEMA. Dadurch haben Sie eine umfassende Hilfestellung bei der Anwendung der EN ISO 13849 zur Ermittlung eines Performance Levels.


#NEU! Software-Assistent SOFTEMA

Für die unterstützende Spezifikation, Verifikation und Validerung von sicherheitsgerichteten Softwarelösungen mit dem Tool „Softema“, wird bei Verfügbarkeit des Tool ein Seminar für die Handhabung angeboten.


Dieses Seminar bieten wir Ihnen in kürze an. Sie können sich bei Interesse für eine Teilnahme vormerken lassen und von einem Frühbucherrabatt profitieren. Schreiben Sie uns dazu einfach eine Email.


Erstellung von sicherheitsbezogener Anwendungssoftware im Maschinenbau und in der Prozessindustrie

2 Tage

Ein Schwerpunkt des Seminars liegt auf der Gestaltung, der Spezifikation und der Prüfung von Funktionsbausteinen. Die zu vermittelnden Inhalte des Seminars werden Steuerungsunabhängig dargestellt und können somit auf alle gängigen Steuerungen übertragen werden.


Praktische Umsetzung der EG-Maschinenrichtlinie

3 Tage

Das Seminar beinhaltet die 3 Tage „Sicherherheitslebenszyklus“ der EN ISO 13849 und IEC 62061. Anhand einer reellen Maschinen werden die notwendigen Prozessschritte zum Erreichen der Funktionalen Sicherheit praxisnah durchgeführt.


FS Technician für Machinery mit TÜV Rheinland-Zertifikat

5 Tage

Das Seminar beinhaltet die 3 Tage „Sicherherheitslebenszyklus“ plus einen Tag Theorie und 1/2 Prüfung. Mit erfolgreich bestandener Abschlussprüfung erhalten die Teilnehmer das anerkannte Functional Safety Technician (TÜV Rheinland) Zertifikat und werden namentlich als FS Technician (TÜV Rheinland) for Machinery – CE Practice gelistet (www.tuvasi.com).