Neues Amtsblatt für die EG-Niederspannungsrichtlinie
Am 26. November hat die EU-Kommision den Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1956 veröffentlicht.
In der neuen Form zur Veröffentlichung der EU-Amtsblätter über die harmonisierten Normen zur Unterstützung der Richtlinie 2014/35/EU (EG-Niederspannungsrichtlinie) wurden 9 neue Normen aufgenommen, 28 Normen wurden auf den Anhang II gesetzt und werden somit mit dem aufgeführten Datum aus dem Amtsblatt entfernt. Weitere 15 Normen erhalten eine Änderung.
Der Durchführungsbeschluss kann hier heruntergelanden werden.

Director Competence Center Services
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
0 Kommentare