Maschinen ohne CE – Entwurf LASI

Von |

Der Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI) stellt einen aktuellen Entwurf seines Papiers ‚Maschinen ohne CE–Kennzeichnung‘ auf der A+A Messe (5. bis 8.11. in Düsseldorf) vor. Ziel der LASI ist weiterhin ein abgestimmtes Entscheidungspapier bis zum Jahresende zu veröffentlichen, um Klarheit für Betreiber von Maschinen zu erreichen.

Hermann Neubauer freut sich über die neue Qualität seiner Anlagen

Weiterführende Links zumThema: Umgang mit Alt– und Gebrauchtmaschinen

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.