Inspektion | Arbeitssicherheit

Unser Inspektionskonzept basiert auf den aktuellen Erkenntnissen zur Betriebssicherheitsverordnung. In Verbindung mit unserer branchenübergreifenden Erfahrung ermöglicht uns dieses Konzept, Sie bei der Überprüfung Ihrer Maschinen oder bei der Entwicklung eines Sicherheitskonzepts zu unterstützen.

[zurück]


Maschinen Inspektion

Wie ist der aktuelle Sicherheitsstatus meiner Maschinen?

Bei der Maschinen Inspektion überprüfen wir die Sicherheit Ihrer einzelnen Maschine oder Ihres ganzen Maschinenparks. Dabei erhalten Sie einen umfassenden Bericht über Maßnahmen zur Mängelbeseitigung.


Maschinen Inspektion – Erweitert

Welche weiteren Inspektionspakete müssen berücksichtigt werden?

Auf Grundlage des Berichtes aus der Basis Inspektion, ergeben sich weitere Inspektionspakete, die durchgeführt werden können. Dazu gehören:
– Überprüfung von Sicherheitsfunktionen
– Kraftmessungen bei Mensch-Roboter-Kollaboration
– Lärmmessungen

Nachlaufzeitmessung

Wie hoch ist die Nachlaufzeit meiner Maschine?

Die Nachlaufzeit kann ein entscheidender Faktor für die Sicherheit sein. Neben unseren Maschineninspektionen führen wir deswegen auch Nachlaufzeitmessungen durch.


Elektrische Prüfung

Sind meine Betriebsmittel elektrisch sicher?

Bei der elektrischen Prüfung überprüfen wir auf Grundlage der einschlägigen Prüfnormen Ihre Betriebsmittel auf die elektrische Sicherheit.