Kategorie-Archiv: Normen und Richtlinien

Durchführungsbeschluss zur ATEX-Richtlinie veröffentlicht

Von |
Durchführungsbeschluss zur ATEX-Richtlinie veröffentlicht

Die Europäische Kommission hat am 15 Juli in ihrem Amtsblatt ein Durchführungsbeschluss zur Änderung des Verzeichnisses der harmonisierten Normen zur EG-ATEX-Richtlinie 2014/34/EU veröffentlicht.Das Vorgehen ist gleich mit dem zur Veröffentlichung von Amtsblättern für die EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Für die Anwender bedeutet dies, dass der Durchführungsbeschluss vom 15.07.2019 zur EG-ATEX-Richtlinie nun auch gemeinsam mit der zuletzt gültigen konsolidierten Liste der harmonisierten Normen angewendet werden muss um zu ermitteln, welche Normen Konformitätsvermutung für die ATEX-Richtlinie auslösen. LINK zum Duchführungsbeschluss

Überarbeitung TRBS

Von |
Überarbeitung TRBS

Vor Kurzem sind einige TRBS (Technische Regeln für Betriebssicherheit), herausgegeben vom BAUA, in einer überarbeiteten Version erschienen. Unter anderem wurden die TRBS 1111 „Instandhaltung“, TRBS 1203 „Zur Prüfung befähigte Person“ aktualisiert. Diese können auf der Internetseite der BAUA kostenfrei heruntergeladen werden und bieten gute Praxishilfen zur Erfüllung der Betreiberpflichten. Durch die Anwendung und Einhaltung von TRBS kann der Arbeitgeber davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung erfüllt sind. Wird davon abgewichen (generell ist dies zulässig) muss damit mindestens die gleiche Sicherheit und der gleiche Gesundheitsschutz für die Beschäftigten erreicht werden. Nähere Informationen zur Anwendung der technischen Regeln für Betriebssicherheit sind…

Öffentliche Konsultation „Machinery Directive – revision“

Von |
Öffentliche Konsultation „Machinery Directive – revision“

Am Anfang des Jahres 2019 hatte die EU-Kommission eine Umfrage zur Revision der Maschinenrichtlinie gestartet. Zu der ausgewerteten Umfrage hat die EU-Kommission jetzt einen Fragebogen erstellt. Dadurch soll geklärt werden, a) ob die in der Bewertung der Maschinenrichtlinie festgestellten Probleme tatsächlich bestehen und b) damit unter Rückgriff auf einschlägige Fakten und Daten sowie gewonnene Erkenntnisse dargelegt werden kann, welche Bereiche in der Richtlinie verbessert und/oder vereinfacht werden sollten. Für alle Betroffenen besteht bis zum 30. August 2019 die Möglichkeit den Fragebogen auszufüllen: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6426989/public-consultation_de

Verbot des Inverkehrbringens & Rückruf wegen Verstoß gegen Anhang I

Von |
Verbot des Inverkehrbringens & Rückruf wegen Verstoß gegen Anhang I

In dem Durchführungsbeschluss (EU) 2019/690 (Amtblatt L 116/78) vom 30. April 2019, hat die EU-Kommission zu einer Maßnahme Schwedens gemäß der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG  Stellung genommen. In dem Beschluss stellt die EU-Kommission fest, dass die von Schweden ergriffenen Maßnahmen zum Verbot des Inverkehrbringens und zur Rücknahme der bereits in Verkehr gebrachten, von Siemens Gamesa Renewable Energy AB hergestellten Windkraftanlagen SWT-2.3-101 und SWT-3.0-113 gerechtfertigt sind. Konkrekt geht es darum, dass Schweden bei der Windkraftanlage SWT-2.3-101 die Anforderungen in Anhang I Abschnitte 1.3.8.1 und 1.4.2.1 der Richtlinie 2006/42/EG nicht erfüllt sieht, da die feststehenden trennenden Schutzeinrichtungen zum Schutz gegen bewegliche Teile des Rotors der…

Risikobeurteilung von Maschinen und Anlagen – Maßnahmen gegen Manipulation von Schutzeinrichtungen

Von |
Risikobeurteilung von Maschinen und Anlagen – Maßnahmen gegen Manipulation von Schutzeinrichtungen

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) hat im April ein Informationsblatt zum Thema „Risikobeurteilung von Maschinen und Anlagen – Maßnahmen gegen Manipulation von Schutzeinrichtungen (209-092)“ herrausgebracht. In vielen Fällen sind Schutzeinrichtungen bereits ab Werk so gestaltet, dass der Betrieb der Maschine beeinträchtigt wird. Werden die Schutzeinrichtungen der Maschine infolgedessen manipuliert, liegt eine vorhersehbare Fehlanwendung vor, die der Hersteller bereits bei der Maschinenkonstruktion hätte berücksichtigen müssen. Der Hersteller muss dementsprechend für die Maschine Betriebsarten vorsehen, die das gefahrlose Einrichten, Warten und Suchen von Fehlern ermöglichen, ohne dass dafür die Schutzeinrichtung manipuliert werden muss. Das Informationspapiert gibt hier eine Hilfestellung, ob die angewandten…

Deutsche Übersetzung des Leitfaden zur EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Von |
Deutsche Übersetzung des Leitfaden zur EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Am 06. Mai 2019 hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) auf Ihrer Internetseite neben der offiziellen englischen Version des „Guide to the application of the Machinery Directive 2006/42/EG“ nunmehr auch eine offizielle deutsche Version des „Leitfadens für die Anwendung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG“ zum Download zur Verfügung gestellt. Nur diese auf der Homepage des BMAS zum freien Download zur Verfügung stehende deutsche Übersetzung ist geprüft durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), abgestimmt mit dem österreichischen Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) und dem schweizerischen Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO). [Quelle:…

Maschinensicherheit Spezial Seminarreihe 2019

Von |
Maschinensicherheit Spezial Seminarreihe 2019

Die Unternehmen Phoenix Contact und EUCHNER bieten auch 2019 wieder eine gemeinsame Seminarreihe rund um das Thema Maschinensicherheit und Arbeitssicherheit an. In dieser Kompaktseminarreihe werden der neueste Stand der Richtlinien und Normen, Vorgaben bezüglich der Sicherheit von Maschinen mit besonderem Augenmerk auf das Thema Manipulation und Produktivität vermittelt. Neu ist der „Lunch & Learn“ Part, bei dem die Teilnehmer bei Getränken und Imbiss neueste Informationen u.a. zu den Themen SOFTEMA und Manipulation von Schutzeinrichtungen in einem Workshop Umfeld erklärt bekommen. Weitere Informationen, Termine und Anmeldemöglichkeiten gibt es unter: https://maschinensicherheit-seminare.de/

Neues EU-Amtsblatt für Maschinen

Von |
Neues EU-Amtsblatt für Maschinen

Am 13.03.2019 hat die EU-Kommission im Amtsblatt L 75/108 mit dem Durchführungsbeschluss (EU) 2019/436 Änderungen zu der Liste der harmonisierten Normen für Maschinen in Bezug auf die EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG bekanntgegeben. Dieser Beschluss ändert nur das bisherige EU-Amtsblatt C 92/1 (vom 9.3.2018). Der EU-Beschluss enthält 3 Anhänge: Anhang I: neu harmonisierte Normen Anhang II: harmonisierte Normen, die mit Einschränkungen bekannt gemacht werden Anhang III: harmonisierte Normen, die aus dem EU-Amtsblatt entfernt werden Achtung: im Erwägungsgrund 14 hat sich ein Fehler eingeschlichen! Dort steht, dass auch die EN ISO 12100:2010 aus der Liste der harmonisierten Normen entfernt werden soll. Dies ist nicht…

Brexit – Neues Konformitätszeichen UKCA

Von |
Brexit – Neues Konformitätszeichen UKCA

Die Eintrittswahrscheinlichkeit eines „no-deal-Brexit“, also der Fall, dass der Brexit am 29. März 2019 ohne Übergangsabkommen wirksam wird, steigt täglich. Für den Fall hat jetzt die britische Regierung vorsorglich ein eigenes Konformitätszeichen geschaffen, dass die CE-Kennzeichnung im Vereinigten Königreich ersetzt, die UKCE-Kennzeichnung. Aus der offiziellen Mitteilung ergibt sich daraus folgendes: ist bei einem Produkt an der Konformitätsbewertung eine britische notifizierte Stelle beteiligt (bisher CE mit Kennnummer einer britischen Stelle) muss bereits ab dem 29. März 2019 die neue UKCA-Kennzeichnung angebracht werden. ist dagegen eine notifizierte Stelle mit Sitz in dem Rest EU beteiligt gewesen oder es war gar keine notifizierte…

Brexit – Vertragspflichten und -risiken nach ungeregeltem Austritt

Von |
Brexit – Vertragspflichten und -risiken nach ungeregeltem Austritt

Welche Auswirkung hat der „do-deal-brexit“ (ungeregelter Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union) auf bestehende Verträge zwischen deutschen und britischen Unternehmen? Mit diesem, bezogen auf das Austrittdatum (29. März 2019), wichtigem Thema hat sich Daniel Wuhrmann von reuschlaw Legal Consultants beschäftigt. Lesen Sie seine ausführliche Darstellung unter nachfolgendem Link: https://www.reuschlaw.de/news/brexit-vertragspflichten-und-risiken-nach-ungeregeltem-austritt/