TU-Wien Pilotfabrik Industrie 4.0

Von |

20 Industrieunternehmen, darunter Phoenix Contact statten diese Fabrik aus.

Phoenix Contact Österreich und die TU-Wien führten die Planung und Umsetzung des Netzwerkes, basierend auf den Security Standard IEC 62443 durch.  Zur Segmentierung und Fernwartung der Maschinennetzwerke werden Phoenix Contact Security Komponenten, wie z.B. mGuard Firewalls und Secure Cloud eingesetzt.  Im übergelagerten Produktionsnetzwerk befinden sich redundante, intelligente Netzwerk-Switches der Serie 2000 sowie WLAN-Komponenten der Serie 1100.

Im Einsatz befindet sich weiters auch Phoenix Contact Steuerungstechnik, Netzteile, Industrie PC , Touchpanele, elektrische Verbindungstechnik, u.v.m.

Jeden Donnerstag werden in der Pilotfabrik 3-D Drucker hergestellt.

Gerne können wir für eine Gruppe die Besichtigung der Pilotfabrik organisieren.

Erich Kronfuss

Über Erich Kronfuss

Erich Kronfuss, Industrial IoT Security Specialist at Phoenix Contact GmbH, introduces the local SecurityLab as well as the Phoenix Contact Academy as Cyber Security Practitioner. After more than 15 years as an expert in conventional IT security, he continued his education in 2015 as an Industrial Communications and Control System Security Consultant. In line with his new strategic focus on the business fields of industrial manufacturing, process industry and energy industry, he additionally deals with Functional Safety and Standardization today. As an IEC expert of the standardization organization ÖVE, he gets himself actively involved in the IEC 62443 (Industrial Communication Networks - Network and System Security) series of standards. As an IEC 62443 reference project, he implemented the network design of Pilotfabrik 4.0 in Seestadt Aspern in cooperation with the Vienna University of Technology. Furthermore for companies in IEC 62443 Best Practice Projects, indicated as KRIST (Critical Infrastructure) under the Austrian Cyber-Security Act.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.