Category Archives: Energies renouvellables, ENR

Conversion à la neutralité climatique

From |

Phoenix Contact a converti tous ses sites allemands à l’électricité verte. En tant que l’un des premiers membres de l’association Klimaschutz-Unternehmen e.V., l’entreprise suit depuis longtemps une voie cohérente.

« D’ici à la fin de 2021, tous les sites du groupe dans le monde devront fonctionner de manière neutre sur le plan climatique. Phoenix Contact a pour objectif de devenir totalement neutre sur le plan climatique dans l’ensemble de ses chaînes de valeur et d’approvisionnement d’ici 2030. Dans le cadre du projet, nous élaborons une stratégie à cet effet, et la conversion en électricité verte joue un rôle essentiel » Explique Torsten Janwlecke, directeur de l’exploitation, pour expliquer ces objectifs ambitieux.

Wolfgang Saam, directeur général de Klimaschutz-Unternehmen e. V., ajoute : « La neutralité en matière de CO2 est sur toutes les lèvres. Avec notre projet, nous voulons aider les entreprises à améliorer leur efficacité et à passer aux énergies renouvelables afin que la compensation reste l’exception. Nous testons dans la pratique le degré d’ambition des objectifs de protection du climat fixés par les politiciens, les obstacles qui se présentent et les ajustements à apporter ».

Notre vision de la All Electric Society est concrête. Phoenix Contact est l’une des dix entreprises participant au projet « Chemins vers une entreprise climatiquement neutre ».

Plus d’informations sur la All Electric Society

Une contribution importante à la transition énergétique

From |

Glace détectée, risque écarté

La formation de glace est une nuisance majeure pour tous les exploitants d’éoliennes, car dès que les cristaux se forment et forment une couche de glace autour des pales du rotor, l’éolienne doit s’arrêter pour des raisons de sécurité.

Une innovation qui permet le bon fonctionnement des éoliennes

Afin que les installations d’énergie éolienne fournissent un rendement maximal, il faut assurer leur parfait état. Dans des conditions climatiques extrêmes, du gel peut se former sur les pales de rotor. La chute de morceaux de glace peut provoquer de gros dégâts. Pour arrêter l’installation en cas de danger et démarrer le système de dégivrage, il faut détecter à temps les dépôts de gel.

Grâce à une innovation technique, Phoenix Contact offre la possibilité de réduire considérablement ces temps d’arrêt tout en exploitant les systèmes en toute sécurité. Le système de détection de gel peut également être intégré dans le système global Blade Intelligence et peut être installé ultérieurement.
Cela rend les énergies renouvelables nettement plus fiables et, en même temps, encore plus intéressantes sur le plan économique.
Une contribution précieuse à la réussite de la transition énergétique.

En savoir plus sur Blade intelligence

Découvrir toutes nos solutions pour l’énergie éolienne

Solution photovoltaïque tout en 1

From |

PHOENIX CONTACT propose des coffrets PV montés câblés prêts à l’emploi

Pour Phoenix Contact, le marché du photovoltaïque est encore une niche, mais en pleine progression. Nos solutions pour le photovoltaïque assurent le fonctionnement optimal et fiable des installations que ce soit pour les installations sur toitures ou pour les champs solaires.

Pour vos installations sur PV, Phoenix Contact propose des coffrets montés câblés prêts à l’emploi et en stock.

Pour les installations sur toiture, Phoenix Contact propose des coffrets montés câblés prêts à l’emploi et en stock. Au sol, l’approche est complète et packagée : de la boîte de jonction de puissance, à la supervision.

Les coffrets PV montés câblés prêts à l’emploi représentent un gain de temps pour vos équipes, des économies de main d’œuvre pour sa réalisation, mais c’est surtout une garantie de qualité constructeur, tant pour des raisons de sécurité que de maintenance.

La variété de ces coffrets assure leur compatibilité avec tous les fabricants d’onduleurs : quelle que soit votre application, nous aurons le coffret adapté à vous proposer.

« En Allemagne, pour les installations en toiture, les professionnels ont pris l’habitude de se fournir en coffrets clé en main auprès de leurs distributeurs, remarque Jean Roche, responsable de marchés énergie. De quoi déployer un parc homogène et plus facile à faire évoluer. En France, les coffrets montés câblés pour installation photovoltaïque en toiture sont actuellement proposés en direct par le fabricant : « Mais nous sommes prêts à passer par la distribution. C’est notre objectif !»

Jean Roche, responsable de marchés énergie

Plus d’informations sur nos solutions PV

Solutions pour l’énergie photovoltaïque

From |

Ce mercredi 2 août, l’humanité a déjà consommé la totalité des ressources que la terre peut renouveler en un an.

Cette annonce de notre ministre de la transition énergétique (article complet) nous rappelle à quel point les besoins en énergie de la population mondiale ne cessent de croître et les énergies renouvelables sont appelées à jouer un rôle décisif dans la répartition du mix énergétique.

Éolien, photovoltaïque, véhicule électrique sont les modèles énergétiques de demain auxquels Phoenix adhère.

En exploitant les possibilités offertes par les nouvelles technologies et en répondant aux exigences du marché, nous apportons sans cesse de passionnantes innovations. La tendance du monde à la numérisation doit en effet répondre à certains défis : la croissance de la population, le développement de mégalopoles, et la raréfaction des ressources. Nous avons besoin de plus d’énergie, d’air propre et d’eau saine.

Depuis des décennies déjà, nous sommes le partenaire de référence sur le marché du photovoltaïque. De la connectique à la supervision, quelle que soit le type d’installation : ferme solaire, système de traçeur, installations en toiture, intégration au bâtiment, nos solutions complètes permettent d’exploiter les installations PV de manière encore plus sûre et plus efficace.

Voyons le cas concret de Luxel pour son parc photovoltaïque de Doyet

Producteur indépendant d’électricité photovoltaïque, LUXEL est basé à Montpellier et intègre les compétences transverses lui permettant de concevoir, réaliser et exploiter des installations de production d’énergie basées sur des ressources renouvelables. Forte de l’expérience de ses collaborateurs, l’entreprise gère ses projets dans leur globalité, de leur conception jusqu’à leur démantèlement. Elle se charge également de la vente de l’énergie produite et de toute la partie technique, administrative et financière liée à la vie de ses centrales.
En décembre 2016, Luxel a entreprit un chantier de construction d’un parc solaire proche de Clermont Ferrand. Son enjeu : optimiser la production des centrales solaires ainsi que leur maintenance afin d’atteindre un rendement optimal. Luxel a choisi de faire appel à Phoenix Contact pour le monitoring et la protection de ses coffrets de regroupement de chaînes photovoltaïques. Conçus pour répondre aux besoins spécifiques des installations photovoltaïques les produits Phoenix Contact permettent d’assurer la disponibilité élevée et durable des installations.

 

Solutions innovantes pour la connectique et la supervision : collecte de données, monitoring des strings.

  • Mesure du courant sans interruption du conducteur
Les installations photovoltaïques doivent atteindre un rendement énergétique maximal via l’énergie solaire, et ce de manière la plus efficace possible. Il s’agit donc de réagir rapidement dès lors que des strings fonctionnent anormalement.
Avec le système de surveillance des courants de strings Solarcheck, Luxel est en capacité de réagir immédiatement lorsque son installation présente un dysfonctionnement ou une perte de production.

 

  • Alimentation dédiée aux applications photovoltaïques

Certifiée UL 1741, l’alimentation UNO POWER est dédiée aux installations photovoltaïques. Elle est robuste, fiable et résiste à des températures de -25 °C à +70 °C.

Grâce aux convertisseurs 1000 VDC/24 VDC, Luxel alimente ses coffrets de regroupement de strings directement à partir de l’installation photovoltaïque au sol.
Grâce à son design compact et à son rendement élevé, les coûts d’installation sont ainsi réduits et l’efficacité du système augmentée.

 

  • Une double protection contre les surtensions
Les installations photovoltaïques au sol sont particulièrement menacées par les courants de foudre et les surtensions du fait de leur surface et de leur exposition.

Luxel a choisi d’installer dans ses coffrets 2 types de protection. Le Valvetrab 1000 VDc permet de protéger les BR (boîtiers de raccordement); quant au Plugtrab, il assure la protection du réseau de communication RS 485.

Conformes aux normes EN 50539-11 et UL 1449 3rd et certifiés KEMA, ces parafoudres et parasurtenseurs permettent de protéger l’installation et d’améliorer sa disponibilité.

 

  • Une connectique complète – des modules photovoltaïques à l’alimentation
Le raccordement des panneaux est un point sensible au vu de l’environnement dans lequel ils sont installés : risques de mauvaise connexion, problèmes de sertissage, d’humidité …
La solution sur mesure de raccordement Sunclix est conçue pour répondre aux exigences des installations photovoltaïques au sol. Sunclix permet de raccorder en quelques secondes et sans outil les connecteurs CC, grâce à sa technologie à ressort. Cette technologie brevetée assure également sécurité et rapidité d’exécution grâce à des contacts à ressort refermables. De plus, ils résistent aux UV, aux températures extrêmes et aux intempéries.
Téléchargez notre application Luxel, cliquez ici
Découvrez toutes nos solutions pour le PV ! En savoir plus