Category Archives: Efficacité énergétique

Conversion à la neutralité climatique

From |

Phoenix Contact a converti tous ses sites allemands à l’électricité verte. En tant que l’un des premiers membres de l’association Klimaschutz-Unternehmen e.V., l’entreprise suit depuis longtemps une voie cohérente.

« D’ici à la fin de 2021, tous les sites du groupe dans le monde devront fonctionner de manière neutre sur le plan climatique. Phoenix Contact a pour objectif de devenir totalement neutre sur le plan climatique dans l’ensemble de ses chaînes de valeur et d’approvisionnement d’ici 2030. Dans le cadre du projet, nous élaborons une stratégie à cet effet, et la conversion en électricité verte joue un rôle essentiel » Explique Torsten Janwlecke, directeur de l’exploitation, pour expliquer ces objectifs ambitieux.

Wolfgang Saam, directeur général de Klimaschutz-Unternehmen e. V., ajoute : « La neutralité en matière de CO2 est sur toutes les lèvres. Avec notre projet, nous voulons aider les entreprises à améliorer leur efficacité et à passer aux énergies renouvelables afin que la compensation reste l’exception. Nous testons dans la pratique le degré d’ambition des objectifs de protection du climat fixés par les politiciens, les obstacles qui se présentent et les ajustements à apporter ».

Notre vision de la All Electric Society est concrête. Phoenix Contact est l’une des dix entreprises participant au projet « Chemins vers une entreprise climatiquement neutre ».

Plus d’informations sur la All Electric Society

Solutions pour l’énergie photovoltaïque

From |

Ce mercredi 2 août, l’humanité a déjà consommé la totalité des ressources que la terre peut renouveler en un an.

Cette annonce de notre ministre de la transition énergétique (article complet) nous rappelle à quel point les besoins en énergie de la population mondiale ne cessent de croître et les énergies renouvelables sont appelées à jouer un rôle décisif dans la répartition du mix énergétique.

Éolien, photovoltaïque, véhicule électrique sont les modèles énergétiques de demain auxquels Phoenix adhère.

En exploitant les possibilités offertes par les nouvelles technologies et en répondant aux exigences du marché, nous apportons sans cesse de passionnantes innovations. La tendance du monde à la numérisation doit en effet répondre à certains défis : la croissance de la population, le développement de mégalopoles, et la raréfaction des ressources. Nous avons besoin de plus d’énergie, d’air propre et d’eau saine.

Depuis des décennies déjà, nous sommes le partenaire de référence sur le marché du photovoltaïque. De la connectique à la supervision, quelle que soit le type d’installation : ferme solaire, système de traçeur, installations en toiture, intégration au bâtiment, nos solutions complètes permettent d’exploiter les installations PV de manière encore plus sûre et plus efficace.

Voyons le cas concret de Luxel pour son parc photovoltaïque de Doyet

Producteur indépendant d’électricité photovoltaïque, LUXEL est basé à Montpellier et intègre les compétences transverses lui permettant de concevoir, réaliser et exploiter des installations de production d’énergie basées sur des ressources renouvelables. Forte de l’expérience de ses collaborateurs, l’entreprise gère ses projets dans leur globalité, de leur conception jusqu’à leur démantèlement. Elle se charge également de la vente de l’énergie produite et de toute la partie technique, administrative et financière liée à la vie de ses centrales.
En décembre 2016, Luxel a entreprit un chantier de construction d’un parc solaire proche de Clermont Ferrand. Son enjeu : optimiser la production des centrales solaires ainsi que leur maintenance afin d’atteindre un rendement optimal. Luxel a choisi de faire appel à Phoenix Contact pour le monitoring et la protection de ses coffrets de regroupement de chaînes photovoltaïques. Conçus pour répondre aux besoins spécifiques des installations photovoltaïques les produits Phoenix Contact permettent d’assurer la disponibilité élevée et durable des installations.

 

Solutions innovantes pour la connectique et la supervision : collecte de données, monitoring des strings.

  • Mesure du courant sans interruption du conducteur
Les installations photovoltaïques doivent atteindre un rendement énergétique maximal via l’énergie solaire, et ce de manière la plus efficace possible. Il s’agit donc de réagir rapidement dès lors que des strings fonctionnent anormalement.
Avec le système de surveillance des courants de strings Solarcheck, Luxel est en capacité de réagir immédiatement lorsque son installation présente un dysfonctionnement ou une perte de production.

 

  • Alimentation dédiée aux applications photovoltaïques

Certifiée UL 1741, l’alimentation UNO POWER est dédiée aux installations photovoltaïques. Elle est robuste, fiable et résiste à des températures de -25 °C à +70 °C.

Grâce aux convertisseurs 1000 VDC/24 VDC, Luxel alimente ses coffrets de regroupement de strings directement à partir de l’installation photovoltaïque au sol.
Grâce à son design compact et à son rendement élevé, les coûts d’installation sont ainsi réduits et l’efficacité du système augmentée.

 

  • Une double protection contre les surtensions
Les installations photovoltaïques au sol sont particulièrement menacées par les courants de foudre et les surtensions du fait de leur surface et de leur exposition.

Luxel a choisi d’installer dans ses coffrets 2 types de protection. Le Valvetrab 1000 VDc permet de protéger les BR (boîtiers de raccordement); quant au Plugtrab, il assure la protection du réseau de communication RS 485.

Conformes aux normes EN 50539-11 et UL 1449 3rd et certifiés KEMA, ces parafoudres et parasurtenseurs permettent de protéger l’installation et d’améliorer sa disponibilité.

 

  • Une connectique complète – des modules photovoltaïques à l’alimentation
Le raccordement des panneaux est un point sensible au vu de l’environnement dans lequel ils sont installés : risques de mauvaise connexion, problèmes de sertissage, d’humidité …
La solution sur mesure de raccordement Sunclix est conçue pour répondre aux exigences des installations photovoltaïques au sol. Sunclix permet de raccorder en quelques secondes et sans outil les connecteurs CC, grâce à sa technologie à ressort. Cette technologie brevetée assure également sécurité et rapidité d’exécution grâce à des contacts à ressort refermables. De plus, ils résistent aux UV, aux températures extrêmes et aux intempéries.
Téléchargez notre application Luxel, cliquez ici
Découvrez toutes nos solutions pour le PV ! En savoir plus

En 2016, maîtrisons nos énergies ! 3 bonnes nouvelles pour bien commencer l’année …

From |

1 ère bonne nouvelle

Phoenix Contact vous accompagne dans votre démarche de certification ISO 50001 avec des solutions pour mesurer, analyser et optimiser vos consommations.

Vous ne tirez que des bénéfices de cette démarche :

La démarche ISO 50001 permet une réduction de l’ordre de 5 à 10% par an de votre facture. Les coûts associés en équipements sont ainsi rapidement amortis.

Si l’entreprise est certifiée, les opérations réalisées et éligibles aux CEE (Certificats d’Economie d’Energie) pourront profiter d’une bonification allant de 50% pour une certification niveau 1, à 100% pour le niveau 2.

De plus, cette certification permet d’anticiper la réglementation sur l’obligation de réaliser des audits énergétiques tous les 4 ans.

Enfin, au-delà du projet collectif, cette démarche permet de réduire les risques financiers liés à l’augmentation inévitable des coûts de l’énergie et donc d’améliorer votre compétitivité face à vos concurrents.

Découvrez nos solutions

2 ème bonne nouvelle
Gagnez des cadeaux toute l’année sur www.jemaitrisemonenergie.fr !
Tentez votre chance …

3 ème bonne nouvelle

La loi impose à certaines entreprises de réaliser un premier audit de leurs usages énergétiques.

Les entreprises concernées sont celles qui :

  • soit emploient plus de 250 salariés,
  • soit réalisent un CA annuel de plus de 50 millions d’euros ou un bilan de plus de 43 millions d’euros.
  • n’ont pas la certification ISO 50001

Le délai initial du 5 décembre 2015 à été repoussé au 30 juin 2016. Vous avez encore 5 mois devant vous pour engager les démarches !

Renseignez-vous sur www.jemaitrisemonenergie.fr

 

En 2016, rassemblons nos énergies !

From |

Pour commencer ce blog, l’ensemble de l’équipe Phoenix Contact vous souhaite une très bonne année 2016 !

Energie-2016

… qui sera placée sous le signe de la maîtrise des énergies.
Nous solutions innovantes vous accompagnent cette année afin de vous aider à garantir la disponibilité et la sécurité de vos machines et à mettre en place une démarche de gestion de l’énergie.

Suivez nos posts pour en savoir plus !