Ce mercredi 2 août, l’humanité a déjà consommé la totalité des ressources que la terre peut renouveler en un an.
Cette annonce de notre ministre de la transition énergétique (article complet) nous rappelle à quel point les besoins en énergie de la population mondiale ne cessent de croître et les énergies renouvelables sont appelées à jouer un rôle décisif dans la répartition du mix énergétique.
Éolien, photovoltaïque, véhicule électrique sont les modèles énergétiques de demain auxquels Phoenix adhère.
En exploitant les possibilités offertes par les nouvelles technologies et en répondant aux exigences du marché, nous apportons sans cesse de passionnantes innovations. La tendance du monde à la numérisation doit en effet répondre à certains défis : la croissance de la population, le développement de mégalopoles, et la raréfaction des ressources. Nous avons besoin de plus d’énergie, d’air propre et d’eau saine.
Depuis des décennies déjà, nous sommes le partenaire de référence sur le marché du photovoltaïque. De la connectique à la supervision, quelle que soit le type d’installation : ferme solaire, système de traçeur, installations en toiture, intégration au bâtiment, nos solutions complètes permettent d’exploiter les installations PV de manière encore plus sûre et plus efficace.

Voyons le cas concret de Luxel pour son parc photovoltaïque de Doyet
Producteur indépendant d’électricité photovoltaïque, LUXEL est basé à Montpellier et intègre les compétences transverses lui permettant de concevoir, réaliser et exploiter des installations de production d’énergie basées sur des ressources renouvelables. Forte de l’expérience de ses collaborateurs, l’entreprise gère ses projets dans leur globalité, de leur conception jusqu’à leur démantèlement. Elle se charge également de la vente de l’énergie produite et de toute la partie technique, administrative et financière liée à la vie de ses centrales.
En décembre 2016, Luxel a entreprit un chantier de construction d’un parc solaire proche de Clermont Ferrand. Son enjeu : optimiser la production des centrales solaires ainsi que leur maintenance afin d’atteindre un rendement optimal. Luxel a choisi de faire appel à Phoenix Contact pour le monitoring et la protection de ses coffrets de regroupement de chaînes photovoltaïques. Conçus pour répondre aux besoins spécifiques des installations photovoltaïques les produits Phoenix Contact permettent d’assurer la disponibilité élevée et durable des installations.
Solutions innovantes pour la connectique et la supervision : collecte de données, monitoring des strings.
- Mesure du courant sans interruption du conducteur
Les installatio

ns photovoltaïques doivent atteindre un rendement énergétique maximal via l’énergie solaire, et ce de manière la plus efficace possible. Il s’agit donc de réagir rapidement dès lors que des strings fonctionnent anormalement.
Avec le système de surveillance des courants de strings Solarcheck, Luxel est en capacité de réagir immédiatement lorsque son installation présente un dysfonctionnement ou une perte de production.
- Alimentation dédiée aux applications photovoltaïques
Certifiée UL 1741, l’alimentation UNO POWER est dédiée aux installations photovoltaïques. Elle est robuste, fiable et résiste à des températures de -25 °C à +70 °C.
Grâce aux convertisseurs 1000 VDC/24 VDC, Luxel alimente ses coffrets de regroupement de strings directement à partir de l’installation photovoltaïque au sol.
Grâce à son design compact et à son rendement élevé, les coûts d’installation sont ainsi réduits et l’efficacité du système augmentée.
- Une double protection contre les surtensions

Les installations photovoltaïques au sol sont particulièrement menacées par les courants de foudre et les surtensions du fait de leur surface et de leur exposition.
Luxel a choisi d’installer dans ses coffrets 2 types de protection. Le Valvetrab 1000 VDc permet de protéger les BR (boîtiers de raccordement); quant au Plugtrab, il assure la protection du réseau de communication RS 485.
Conformes aux normes EN 50539-11 et UL 1449 3rd et certifiés KEMA, ces parafoudres et parasurtenseurs permettent de protéger l’installation et d’améliorer sa disponibilité.
- Une connectique complète – des modules photovoltaïques à l’alimentation

Le raccordement des panneaux est un point sensible au vu de l’environnement dans lequel ils sont installés : risques de mauvaise connexion, problèmes de sertissage, d’humidité …
La solution sur mesure de raccordement Sunclix est conçue pour répondre aux exigences des installations photovoltaïques au sol. Sunclix permet de raccorder en quelques secondes et sans outil les connecteurs CC, grâce à sa technologie à ressort. Cette technologie brevetée assure également sécurité et rapidité d’exécution grâce à des contacts à ressort refermables. De plus, ils résistent aux UV, aux températures extrêmes et aux intempéries.