PHOENIX CONTACT présente sa gamme de matériel électrique sur Batimat 2019

From |

Phoenix Contact, fabricant de solutions électrotechniques, d’automatismes et de communication, présente sur Batimat 2019, en collaboration avec ses partenaires grossistes, une gamme complète de matériel électrique élaborée spécifiquement pour les installateurs et artisans électriciens du bâtiment. Ces produits ont été sélectionnés en raison de leur simplicité et leur rapidité d’installation. Pour inviter les professionnels à découvrir cette gamme, un coffret découverte d’une valeur de 300 euros (*) leur est offert à l’occasion du salon, leur permettant de tester un exemplaire des meilleurs produits Phoenix Contact, parmi lesquels : des blocs de jonction et un relais de type Push-in, une alimentation stabilisée 12V, un raccord étanche à connectique autodénudante, un connecteur RJ45 à confectionner, des blocs répartiteurs push-in PTFIX, une pince à dénuder ergonomique…

(*) dans la limite des stocks disponibles

Installation rapide, résultat fiable

Phoenix Contact propose une large gamme de produits électrotechniques pour les installateurs et les artisans électriciens. Ces produits ont été sélectionnés en collaboration avec les grossistes en raison de leur simplicité, leur fiabilité et leur installation rapide. Le temps d’installation est en effet devenu une donnée importante pour les professionnels. Phoenix Contact propose donc des appareils, des composants et des systèmes adaptés pour une installation à la fois économique et efficace. Ainsi les derniers produits du fabricant permettent à la fois des économies de temps et de coûts lors du raccordement, du repérage, de la protection et de la distribution. Le bloc PTFIX, par exemple, est une solution de distribution électrique « tout terrain » qui peut être utilisée aussi bien en coffret, qu’en armoire, ou en montage direct sur paroi.

La gamme comprend : des blocs de jonction, des blocs répartiteurs prêts à être raccordés, des outillages à main, des systèmes mobiles de repérage, un parafoudre basse tension, un système de distribution de puissance, des produits pour l’installation photovoltaïque, des alimentations, un relais industriel universel, un système de relais programmable, des dispositifs de communication, des connecteurs et cordons pour données. En savoir plus : www.phoenixcontact.fr rubrique solutions, installations électriques

A découvrir dans le coffret :

  • Un raccord QPD, 3 fils étanche Réf.1582214
  • Un connecteur RJ 45, réf. 1419001
  • Une embase RJ 45 pour coffret, réf. 1658118
  • Une alimentation modulaire STEP, réf 2868596
  • Une pince à dénduer WIREFOX 10, réf. 1212150
  • Un relais RIFLINE 4RT, réf. 2903308
  • Des lots de répartiteurs PTFIX 2,5
  • Un lot de bornes automatiques PT2,5

Tout professionnel désireux de recevoir le coffret découverte peut en faire la demande sur le salon Batimat 2019, Hall 5A Stand S 34 ou  sur internet www.phoenixcontact.fr/installateurs.

Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.