L’Industrial 5G, la norme de communication fiable et flexible de l’avenir
La 5G est une norme de téléphonie mobile qui promet, selon les exigences, une largeur de bande immense au niveau des gigabits, des possibilités de traitement en temps réel et des nombres de participants importants, avec une fiabilité et une sécurité extrêmement élevées.
Elle constitue ainsi la base de nombreux scénarios du futur, tels que l’Industrie 4.0 ou également l’All Electric Society, dans lesquels une mise en réseau intégrale et des usines intelligentes sont la norme. En tant que 5e génération de la technologie large bande sans fil, la 5G permet à l’utilisateur une connectivité fiable, qui permet des processus plus flexibles, plus autonomes et plus efficaces, de la production à la logistique.
L’Industrie 4.0 ou quatrième révolution industrielle. – c’est la production du futur. Tout devient « intelligent », pas seulement le « téléphone » et la « montre », notre travail quotidien évolue aussi rapidement dans le contexte de la numérisation.
En plus de la communication filaire, la communication sans fil devient également de plus en plus importante pour les systèmes de production flexibles. Les développements dans le domaine des systèmes de transport sans conducteur ou des appareils mobiles nécessitent une communication cellulaire fiable. Les anciennes normes radio mobiles ne sont pas adaptées à un usage industriel : elles n’offrent pas de garantie de fiabilité, aucun diagnostic de qualité de connexion et sont également différentes d’un pays à l’autre.
La technologie 5G dans l’industrie
La 5G industrielle permet une mise en réseau sans fil fiable avec des débits de données élevés, un nombre élevé de participants et des temps de latence faibles. Dans cette vidéo, découvrez les nouvelles opportunités de la 5G pour l’industrie :
Son principal avantage est de permettre la mise en place de réseaux privés et d’ainsi pouvoir contrôler soi-même les propriétés et la fiabilité du réseau 5G. Dans un réseau 5G privé, plusieurs antennes sont connectées à une station de base afin, par ex. d’éclairer un hall d’usine ou un chantier. Cela signifie qu’il existe une infrastructure de communication indépendante. Tous les dispositifs sans fil qu’il contient se connectent au réseau radio auto-construit.
Là où différentes technologies radio (par exemple, WLAN, WirelessHART, GSM, LTE, etc.) ou des médias filaires sont utilisés aujourd’hui en raison d’exigences différentes, un réseau 5G privé sera suffisant à l’avenir.
Les réseaux privés comme une opportunité pour l’industrie
Les avantages d’un réseau privé sont que les entreprises peuvent suivre, stocker, analyser, diriger et configurer de manière flexible le trafic de données. C’est un avantage décisif par rapport aux solutions sans fil précédentes. Parce qu’aujourd’hui, les bandes radio sans licence sont utilisées selon le principe du meilleur effort et si le spectre radio est fortement utilisé, il peut y avoir une perte de performance.
Les sociétés Quectel, Ericsson et Phoenix Contact ont développé conjointement le premier routeur industriel 5G pour les applications industrielles locales. Grâce à cela, les applications industrielles telles que les machines, les commandes et autres appareils peuvent être connectées à un réseau 5G privé et leur utilisation des ressources, leur priorité et leur comportement peuvent être coordonnés.
5G-ACIA – forum mondial pour la 5G industrielle
Afin de concevoir la 5G pour l’industrie et de l’établir en production, nous, au ZVEI et d’autres sociétés, avons fondé l’initiative mondiale 5G-ACIA (Alliance 5G pour les industries connectées et l’automatisation) début 2018. Cette association d’entreprises représente les intérêts de l’industrie en matière de normalisation et de réglementation. Un autre objectif est de discuter et d’évaluer les aspects techniques, réglementaires et commerciaux liés à la 5G industrielle.
Panel d’experts Industriel 5G
Si vous voulez avoir une vue d’ensemble des nouveaux standards en matière de communication, notre panel d’experts : Torsten Janwlecke, Martin Müller et Frank Hakemeyer vous explique tout en vidéo !
SPE, APL, TSN, OPC UA et 5G sont mis en relation. Ils abordent des détails techniques et l’état actuel des développements. La cybersécurité, sujet primordial pour la communication, est également abordée.
Plus d’informations ici : industrial 5G