Building Automation – toujours plus de services

From |

Phoenix Contact montre son expertise dans le Smart Building à travers ses propres bâtiments. D’abord en Allemagne, puis maintenant en France, nous proposons à nos collaborateurs un environnement de travail 5 étoiles grâce à un bâtiment flambant neuf et totalement automatisé avec nos solutions pour le building automation.

L’analyse des données dans la technologie du bâtiment – une mégatendance mondiale au même titre que l’Industrie 4.0.

Lorsque les poubelles signalent leur niveau de remplissage et que les robots laveurs appellent l’ascenseur jusqu’à l’étage approprié, la numérisation s’est déplacée vers la technologie du bâtiment.

Dans les bâtiments de Phoenix Contact à Bad Pyrmont, cela fait réfléchir nos experts … Tout part d’une idée de départ, dont nous attendons l’efficacité dans nos processus. Nous poussons ces idées plus loin, les mettons en pratique et enfin les testons.

Voici quelques exemples pratiques qui sont testés et développés dans le domaine de la gestion des installations avec d’autres entreprises.

La poubelle intelligente de Hailo

Trois de ces poubelles « Hailo Smart Waste » se trouvent sur le site de Phoenix Contact à Bad Pyrmont (Basse-Saxe). Le conteneur enregistre lui-même son niveau de remplissage et peut utiliser ces données, qui se trouvent dans le cloud, et à l’aide de l’intelligence artificielle, pour calculer l’heure à laquelle il est préférable de le vider. Pour les techniciens : Nous avons connecté les conteneurs au système de gestion de bâtiment Emalytics basé sur l’IoT via une passerelle LoRaWAN et une API REST. Si le robot nettoyeur automoteur effectue désormais un nettoyage autonome, il est important de savoir quand la poubelle doit être à nouveau vidée. Informé par notification push, celui-ci optimise les parcours pédestres et contribue ainsi au fonctionnement économiquement optimisé du bâtiment de l’entreprise.

Optimisation de l’espace de stationnement

Avec l’aide de SO NAH Parking, nous aimerions savoir à quel point notre parking visiteurs est occupé. Grâce à quatre capteurs que nous avons fixés à l’éclairage extérieur du parking visiteurs, nous savons quelle place de parking de notre parking est occupée et combien de places de parking gratuites sont encore disponibles. À l’avenir, nous aimerions rendre ces informations disponibles via l’application. De cette façon, les visiteurs peuvent savoir à l’avance quelles places de stationnement sont disponibles. Les bornes de recharge pour voitures électriques peuvent également être prises en compte si le visiteur se déplace en électricité. Ici, vous pouvez voir à quoi ressemble le tout en termes concrets. Point rouge = une voiture, point vert = l’espace est libre. Cool non ?

Capteurs de plantes Bluetooth

Nous avons plus de 150 plantes hydroponiques dans les zones de fabrication et de bureau ici sur le site. Ceux-ci sont entretenus et arrosés chaque semaine. Dans certaines cultures hydroponiques, nous avons installé des capteurs qui fournissent des informations telles que la température, la luminosité, la teneur en engrais et l’humidité via une interface avec le système de gestion de bâtiment Emalytics basé sur l’IoT. Nous dérivons des recommandations à partir des données et les mettons ensuite à la disposition du prestataire de services responsable de la maintenance par courrier électronique. Nous supposons que nous pouvons réduire l’effort de maintenance avec le système de 40 %.

Les temps changeants dans la gestion des bâtiments

Nous testons également l’éclairage des salles de réunion qui n’est connecté qu’avec un câble de données IP. Le luminaire reçoit son énergie et sa communication – POE (Power-over-Ethernet) via le câble. Les luminaires peuvent être étendus de manière modulaire à l’aide de différents types de capteurs (thermopile, balisage, pression acoustique, compteur de personnes, etc.). Une gestion complète de la lumière, de l’énergie et de l’espace ainsi que la surveillance et la navigation intérieure sont possibles grâce aux services cloud et logiciels sous-jacents. Un autre mot-clé est la transmission de données via la lumière modulée en fréquence et l’infrarouge avec des terminaux (par exemple des smartphones) pour une utilisation sur Internet et le réseau.

Le smartphone devient également de plus en plus important dans la gestion des installations. En plus de la navigation intérieure et de l’utilisation de lunettes de réalité augmentée, vous pouvez regarder dans le bâtiment avec votre téléphone portable et voir, par exemple, les conduits de ventilation qui se trouvent réellement dans le plafond, l’éclairage et sa consommation d’énergie, ainsi que le type et le fabricant du luminaire.

Application virtuelle pour obtenir des informations sur le bâtiment

Lorsqu’il s’agit de numérisation dans la propriété et dans le bâtiment, on parle toujours de jumeau numérique. Ces exemples montrent clairement sur quel chemin nous sommes actuellement. Ce sont tous des exemples concrets et pratiques de mégatendances telles que le big data ou l’Internet des objets et donc des moteurs d’innovation, également pour le facility management. Notre objectif est d’utiliser les données disponibles sur une plate-forme pour générer des avantages pour l’entreprise.

Si vous souhaitez voir certains de ces exemples en direct, vous êtes cordialement invités à nous rendre visite à Emerainville. Nous vous accueillerons via notre parcours technologique qui vous permettra de voir nos solutions pour le smart building en application !

Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.