Vous souhaitez réduire au maximum les opérations de sélection et de saisie, depuis la conception de votre projet jusqu’au câblage et à l’identification ?
Phoenix Contact offre une gamme de près de 100 000 produits électrotechniques et d’automatisme, mais également des logiciels de conception ou de pilotage.
La solution logicielle gratuite PROJECT COMPLETE comprend la partie PLANNING pour la conception des borniers et la partie MARKING pour la réalisation des projets de repérage.
Nous travaillons en étroite collaboration depuis de nombreuses années avec la société EPLAN, le numéro un mondial de la schématique électrique. Nos solutions logicielles sont aujourd’hui complémentaires et vous permettent d’augmenter votre productivité.
Afin de vous de démontrer, nous organisons une tournée sur toute la France de mars à juin 2022, pour venir vous présenter les avantages de nos solutions directement chez vous !
Notre véhicule « EXPERT MARQUAGE ET OUTILLAGE » est tout équipé avec le logiciel de schématique électrique EPLAN, notre logiciel de conception de bornier et de repérage PROJECT COMPLETE et un coffret électrique : découvrez le temps d’un rendez-vous comment gagner du temps avec nos solutions !
Il ne vous reste plus qu’à nous contacter pour faire partie de notre tournée 2022 !
Les années en termes de cybercriminalité malheureusement se ressemblent. Les cyberattaques font partie du quotidien et ce n’est pas prêt de cesser.
En 2021, plus d’une entreprise sur deux déclare avoir subi entre une et trois attaques cyber (source CESIN).
Les ransomwares et l’hameçonnage ont été les principales cyberattaques en 2021 et les prévisions pour 2022 laissent présager que les ransomwares rafleront la 1ère place …
Comprendre la cybercriminalité, détecter des emails ou liens qui cachent des cyberattaques et savoir comment se prémunir des cyberattaques est plus que jamais indispensable et primordial pour la pérennité de votre activité.
Les cyberattaques touchent tous les domaines d’activité et tous les types d’entreprises ou d’administrations (mairies, usines de production, services, hôpitaux, logistique, transports…). Protéger la partie IT ne suffit pas, il faut aussi protéger la partie OT, c’est-à-dire le réseau industriel (réseau usine).
Les machines, outils de production, robots, cobots doivent être cybersécurisés afin d’éviter notamment que les cybercriminels les prennent en main à distance. Des pare-feux spécialement conçus pour le monde industriel doivent être intégrés au réseau afin de laisser passer que les communications autorisées et fiables. De même, les communications / accès à distance doivent être protégés et ce en « montant des tunnels VPN » entre les ordinateurs et les machines.
C’est dans ce contexte et dans une volonté de vous accompagner lors du passage à « l’usine cybersécurisée » que Phoenix Contact a mis en place la cyberweek (du 28 au 31 mars). Au travers de webinars en direct, nos experts en cybersécurité vous donneront un aperçu des cybermenaces, vous apporteront des conseils et répondront à vos questions. Inscrivez-vous et participez à nos différentes sessions :
Panorama de la cybercriminalité et les conséquences
Vos robots changent en permanence d’outils et cela engendre des pannes à répétition ou des arrêts de production suite à l’usure des bagues ?
En effet, à force d’avoir des contacts lors de la prise ou la pose d’un outil, les bagues finissent par se déformer, s’user, s’abîmer. Ou tout simplement elles sont détériorées par l’environnement « industriel » : vibrations, poussière, saleté, rouille… Dans ce cas, leur fonctionnement et leur performance sont altérés.
Ces pannes récurrentes ont un impact négatif sur votre production, sur votre productivité et elles peuvent mettre à mal le planning en entraînant des retards dans la chaîne de production. Dites stop aux pannes et aux usures récurrentes en privilégiant les « solutions sans contact ».
Passez à la nouvelle technologie de Phoenix Contact : le NearFi (des coupleurs). Cette solution unique, qui permet de transmettre l’énergie et les données en temps réel et ce sans contact (via un entrefer de quelques centimètres). De plus, les transmissions à travers des espaces non métalliques, tels que le verre, le plastique ou le bois, sont également possibles, ce qui permet des possibilités d’utilisation variées.
Nearfy – L’innovation technologique en matière de connexion au sein de votre usine.
N’attendez plus pour bénéficier des nombreux avantages des NearFi :
puissants – transmission de l’énergie (24 V, 2 A), des données Ethernet (100 Mbit/s, duplex intégral) et communication en temps réel
ouverts – indépendants du protocole avec des possibilités d’utilisation jusqu’à 100 Mbit/s
robustes – résistants à la poussière, à la saleté, IP65 et avec des raccordements M12
flexibles – grande liberté de montage grâce à des possibilités universelles
simples – mise en service rapide sans configuration et un diagnostic facile avec une signalisation visuelle via des LED.
Pour répondre à vos besoins, les NearFi se déclinent en trois modèles pour la transmission :
des données – références 1234234 et 1234232
de l’énergie – références 1234229 et 1234226
de l’énergie et des données – références 1234225 et 1234224
Les conditions des environnements industriels, les multiples connexions ou les nombreux branchements / débranchements des outils peuvent affecter votre matériel. Privilégiez la durabilité et la longévité avec la solution sans contact des NearFi : fini l’entretien fréquent, l’usure rapide et donc les nombreux changements des bagues et connecteurs.
Le monde tel que nous le connaissons est en train de changer, l’enjeu du changement climatique, et avec lui viennent de nouveaux défis pour des solutions de connectivité à l’épreuve du temps pour la société entièrement électrique.
Dans ce nouveau monde dans lequel nous nous trouvons, les énergies renouvelables deviennent une source de production d’électricité plus couramment utilisée et, avec elles, la nécessité de stocker l’énergie n’a jamais été aussi pertinente qu’elle ne l’est aujourd’hui.
Nous créons actuellement beaucoup d’énergie excédentaire à partir d’éoliennes et de parcs solaires par exemple, qui est gaspillée si elle n’est pas stockée et ce n’est que depuis quelques années que des solutions de stockage d’énergie sont devenues disponibles. L’avènement de ces systèmes de stockage contribuera non seulement à garantir que nous disposons de sources d’énergie renouvelables fiables pouvant alimenter nos maisons aujourd’hui, mais nous aurons également une énergie durable pour les générations futures.
Les véhicules électriques (VE) sont maintenant plus souvent sur nos routes et avec la fin de la vente de véhicules traditionnels à moteur à combustion interne (ICE) dans les 10 prochaines années, ils deviendront la principale source de transport pour nous tous.
Dans la maison durable moderne, vous trouverez des panneaux solaires sur le toit et un dispositif de stockage de batterie domestique gardant l’énergie disponible pour recharger complètement un VE à partir du soleil. Tout excédent d’énergie stockée peut être revendu aux compagnies d’énergie, ce qui signifie que ces ménages ont une empreinte carbone nulle et peuvent gagner de l’argent avec l’énergie qu’ils créent à partir de ressources naturelles.
À un moment donné, il deviendra bientôt plus inhabituel de voir un véhicule traditionnel sur nos routes par rapport à un véhicule électrique ou hybride. Alors que le monde change radicalement, comme on le voit visiblement depuis l’assaut de Covid 19, nous devons utiliser davantage les sources d’énergie renouvelables car la place des combustibles fossiles dans notre avenir n’est ni durable ni nécessaire.
Le monde envisage déjà un avenir sans émission de carbone, l’industrie devant moderniser ses usines pour répondre aux exigences de ses gouvernements. En tant que fabricant de confiance de produits innovants, Phoenix Contact développe constamment de nouvelles solutions de connectivité évolutives pour répondre aux exigences de la société entièrement électrique.
Nous sommes déjà bien connus pour nos produits pour les véhicules électriques, l’infrastructure de recharge des véhicules électriques et nous avons maintenant développé des solutions de connectivité pour les systèmes de stockage d’énergie.
Avec plus de 20 000 produits Phoenix Contact disponibles, vous trouverez forcément la pièce dont vous avez besoin pour votre application et vous aider à créer des solutions pour la société entièrement électrique. Nous travaillons ensemble et mettons le pouvoir de vous connecter entre vos mains.
Pour plus d’informations sur nos dispositifs de connectivité de système de stockage d’énergie et les façons dont nous vous donnons le pouvoir de vous connecter,visitez notre site Web !