Monthly Archives: janvier 2022

28 Janvier – Journée de la protection données – Nos conseils pour protéger votre entreprise des cybercriminels

From |

Les cyberattaques sont de plus en plus nombreuses et sophistiquées, mais elles ont surtout des impacts négatifs :

  • arrêt temporaire de la production
  • non utilisation de certains logiciels
  • site web et service clients inaccessibles
  • mise au chômage temporaire des salariés
  • perte de confiance de la part des clients, fournisseurs, prestataires
  • baisse du chiffre d’affaire
  • redressement judiciaire ou fermeture de l’entreprise…

En cette journée mondiale dédiée à la protection des données, découvrez comment protéger son activité des cybermenaces mais surtout avec des produits qui sont adaptés au monde industriel.

Mieux connaître les cyberattaques, leurs impacts et la notion de cybersécurité en vidéos :

Un aperçu des actions qui peuvent être menées :

  • former les salariés
  • utiliser des logiciels, applications de source sûre
  • mettre à jour les outils, les machines, les logiciels
  • accorder une importance aux mots de passe (complexes, uniques pour chaque compte, ne pas les divulguer…)
  • bloquer les ports inutilisés des machines, des switches…
  • hiérarchiser les droits d’accès sur les logiciels, serveurs, plateformes, etc.
  • faire des sauvegardes et chiffrer les données et communications
  • vérifier les expéditeurs de mails que vous ne connaissez pas ainsi que les liens
  • disposer d’une solution de cybersécurité adaptée à votre architecture et infrastructure.

Pour sécuriser vos usines et sites de production, Phoenix Contact dispose d’une gamme élargie de pare-feux pour le milieu industriel. Simples à utiliser, ils s’intègrent facilement dans une architecture déjà existante.

La cybersécurité et la facilité de paramétrage des pare-feux pour toutes les entreprises sont une priorité chez Phoenix Contact. Nous savons que toutes les entreprises ne disposent pas d’expert en réseau.

« L’exemple même avec nos pare-feux, les mGuard 1102 et 1105, qui ont été spécialement conçus pour les sociétés qui ne disposent pas d’expert en cybersécurité. Ceux-ci apprennent par eux-mêmes le réseau, les communications de manière transparente afin de définir les règles pare-feu et de protéger les machines et les données sensibles. Nous tenons aussi à être aux côtés des sociétés du début à la fin de leur projet, c’est pour cela que nous proposons des webinars gratuits, des formations ou des prestations réseau et cybersécurité. » déclare Ingrid AFFRE Chef de Produits Réseau Industriel et Cybersécurité – Phoenix Contact France.

Découvrez comment faire de la télémaintenance en toute sécurité, comment créer des règles de pare-feu simplement, comment avoir la cyberattitude…

Visionnez-les sur notre chaîne dédiée :  https://www.gotostage.com/channel/phoenixcontact-webinaires

Le constructeur de bus Ebusco mise sur Phoenix Contact et sa technologie de recharge « haute performance » pour véhicules électriques

From |

L’intégration des prises de charge dans les bus électriques d’Ebusco

Le fabricant de bus électriques Ebusco, basé aux Pays-Bas, est aux « prises » avec ce défi depuis sa création en 2012. En effet, cette entreprise a toujours eu pour objectif de proposer des solutions durables pour les transports publics.

Pour atteindre cet objectif, les bus d’Ebusco ont besoin d’une grande autonomie avec la possibilité de recharger facilement et rapidement.

C’est pour cela qu’ils conçoivent leurs bus en allégeant leurs châssis pour les rendre plus efficaces.

Cela permet alors de réduire la puissance requise et augmente l’autonomie. La technologie de la batterie a également ici une influence essentielle.

Une batterie puissante nécessite une technologie de charge innovante

Dans la plupart des cas, l’autonomie des bus permet de les recharger uniquement pendant leurs arrêts aux dépôts. Cependant, la batterie doit également être rechargée en dehors de ces périodes, lors de trajets plus longs ou en hiver quand les basses températures ont un impact négatif sur l’autonomie.

Une charge rapide est aussi nécessaire pour que le bus conserve toute son efficacité. Le temps de charge a également une influence directe sur la puissance de charge potentielle et la capacité de la batterie.

C’est principalement pour ces raisons, qu’Ebusco s’appuie sur la technologie de charge innovante de Phoenix Contact. Les prises de charge CHARX connect CCS (avec des conducteurs DC allant aujourd’hui jusqu’à 95 mm²) permettent un processus de charge sécurisé avec des puissances de charge temporaires allant jusqu’à 500 kW.

La technologie des capteurs de température de haute précision sur les deux contacts de puissance DC et la communication des données mesurées permettent d’éviter une surchauffe lors de la charge avec des courants élevés.

De plus, le courant de charge peut être contrôlé côté véhicule, à l’aide des données de température mesurées, afin que le courant de charge maximal soit toujours sélectionné en fonction des changements de température.

Les contacts de puissance DC optimisés minimisent aussi l’échauffement du système de connexion.

Une prise de charge universelle optimisée

Outre la possibilité de charger avec une puissance élevée, les prises universelles pour véhicules électriques CHARX connect présentent d’autres avantages pour les constructeurs automobiles. En effet ces prises de charge ont par exemple des dimensions réduites avec un facteur de forme identique en Type 1 et Type 2.

Leurs niveaux élevés de protection contre les poussières et l’humidité apportent aussi des avantages supplémentaires, et garantissent un processus de charge sécurisé. La protection reste suffisante, même avec le capot ouvert et le connecteur de charge débranché.  

Des synergies entre les technologies innovantes

Le processus de charge est aussi assuré par une station de charge Ebusco. Le fabricant de bus électriques produit lui-même ses propres chargeurs qui sont spécialement conçus pour répondre aux exigences de leurs batteries. Les câbles de charge et l’électronique de puissance de Phoenix Contact, ici aussi retenus, garantissent un processus de charge optimisé pour l’ensemble du système.

Plus d’informations sur notre gamme de connecteurs CHARX CONNECT

Plus d’informations sur la gamme CHARX