Monthly Archives: octobre 2021

Une contribution importante à la transition énergétique

From |

Glace détectée, risque écarté

La formation de glace est une nuisance majeure pour tous les exploitants d’éoliennes, car dès que les cristaux se forment et forment une couche de glace autour des pales du rotor, l’éolienne doit s’arrêter pour des raisons de sécurité.

Une innovation qui permet le bon fonctionnement des éoliennes

Afin que les installations d’énergie éolienne fournissent un rendement maximal, il faut assurer leur parfait état. Dans des conditions climatiques extrêmes, du gel peut se former sur les pales de rotor. La chute de morceaux de glace peut provoquer de gros dégâts. Pour arrêter l’installation en cas de danger et démarrer le système de dégivrage, il faut détecter à temps les dépôts de gel.

Grâce à une innovation technique, Phoenix Contact offre la possibilité de réduire considérablement ces temps d’arrêt tout en exploitant les systèmes en toute sécurité. Le système de détection de gel peut également être intégré dans le système global Blade Intelligence et peut être installé ultérieurement.
Cela rend les énergies renouvelables nettement plus fiables et, en même temps, encore plus intéressantes sur le plan économique.
Une contribution précieuse à la réussite de la transition énergétique.

En savoir plus sur Blade intelligence

Découvrir toutes nos solutions pour l’énergie éolienne