Monthly Archives: juin 2021

PLCnext pour la gestion de l’eau

From |

Avec une prise de conscience croissante du changement climatique et de la durabilité dans la société, l’attention se tourne de plus en plus vers la gestion de l’eau. De nouveaux défis tels que la baisse du niveau de la nappe phréatique, l’augmentation de la pollution, les micro-plastiques et l’augmentation des tempêtes entraînent une augmentation des besoins.

Les solutions de Phoenix Contact augmentent le niveau de transparence, d’efficacité et de conservation des ressources. Phoenix Contact développe des technologies d’automatisation, de communication et de contrôle à distance pour les stations d’épuration.

De la salle de contrôle jusqu’aux appareils et machines de terrain. Nos solutions personnalisées et prêtes à l’emploi sont basées sur un système ouvert et des interfaces ouvertes qui garantissent l’avenir.

L’automatisation d’une usine d’adduction d’eau et d’une station d’épuration nécessite de nouveaux niveaux de transparence et d’efficacité pour ces processus. De plus, l’automatisation est nécessaire pour répondre aux exigences des futurs défis d’un monde numérisé.

C’est là qu’interviennent les experts de Phoenix Contact, chargés d’améliorer l’efficacité de l’ensemble du système : suivi de la consommation d’énergie et anticipation de la maintenance.

La technologie PLCnext comme base de solutions dans le secteur de l’eau et des eaux usées

Application : PLCnext pour le contrôle de la station de pompage

Les stations de pompage sont pour la plupart des installations décentralisées comprenant des pompes et des équipements pour pomper des fluides d’un endroit à un autre. Une variété de systèmes d’infrastructure, les utilisent tout en étant équipés d’instruments électriques pour détecter le niveau des eaux usées. Il s’agit notamment de l’approvisionnement en eau des canaux, du drainage des zones plus profondes et de l’évacuation des eaux usées des usines de traitement. Lorsque le niveau des eaux usées dans le puits atteint un niveau prédéfini, la pompe commence à soulever les eaux usées dans un système d’égouts.

Solution : solution prête à l’emploi pour contrôler et surveiller une station de pompage typique avec jusqu’à trois pompes.

Vous pouvez télécharger l’application depuis le PLCnext Store et la télécharger directement sur un PLCnext Control. Le PLCnext Control utilise des modules d’E/S et des interfaces standardisés pour collecter les données au niveau du terrain. L’application contient des fonctions spécifiques à l’industrie. Vous pouvez régler les paramètres via l’eHMI PLCnext intégrée. L’eHMI visualise également toutes les informations importantes sur la station de pompage.

L’interface Proficloud intégrée transmet toutes les informations, alarmes et données de fonctionnement importantes à un tableau de bord ou au système scada des clients. De plus, vous pouvez envoyer toutes les données directement au système scada du client via OPC UA.

Water Functions – la bibliothèque de processus pour la gestion de l’eau

Application

Les technologies et les procédures de gestion de l’eau sont constamment développées et adaptées. En raison des conditions changeantes, les systèmes de processus sont soumis à un processus de changement continu. Cela nécessite d’optimiser et d’adapter les systèmes existants afin d’assurer le meilleur approvisionnement possible et la meilleure rentabilité pour les opérations.

Solution

Water Functions, la bibliothèque de processus pour la gestion de l’eau, vous permet d’assurer l’ingénierie efficace de vos systèmes sur la base de blocs fonctionnels préprogrammés. Le contenu de la bibliothèque va d’une fonction de base pour les applications les plus simples à des blocs complexes d’entraînement, de vannes et de mesure ainsi que des blocs pour la connexion à un système SCADA.

Water Functions comprend des bibliothèques de blocs fonctionnels et d’IHM pour PLCnext Engineer qui complètent la technologie PLCnext de Phoenix Contact avec des fonctions utiles pour le traitement de l’eau et des eaux usées. Les bibliothèques Water Functions sont la continuation de l’ancienne bibliothèque Waterworx sur le système classique avec de nombreuses fonctions utiles telles que la régulation, le contrôle des appareils de terrain comme les moteurs et les vannes et bien d’autres pour l’automatisation des processus.

Une large gamme de technologies, telles que PROFIBUS, PROFINET, Modbus et OPC UA, permet à l’utilisateur d’intégrer sans problème des appareils de terrain nouveaux et existants dans le système global. Grâce à une coopération étroite avec les fabricants d’appareils de terrain typiques pour l’industrie de la gestion de l’eau, l’utilisateur est en mesure d’intégrer des appareils de terrain de manière efficace et vérifiée. Grâce au développement continu de la bibliothèque de processus Water Functions, le nombre de connexions possibles augmente constamment.

La manière dont nous traitons l’élément eau est l’un de nos domaines d’action les plus importants. L’utilisation durable des ressources renouvelables et nos efforts pour développer les meilleures solutions à cette fin nous animent chaque jour.

Saviez-vous que 2,6 milliards de tasses de café sont bues chaque année ? Ou encore ce que peut être un haut vol depuis la Suisse ? Et quels sont les points communs entre les piscines de Belgique et les armoires électriques de Westphalie orientale ?

Découvrez-en plus dans ce numéro consacré à l’eau : consultez notre magazine Update consacré à l’eau !

ATS et Phoenix Contact : un partenariat pour simplifier le passage à l’industrie du futur (4.0) des entreprises françaises

From |

Un projet commun : aider les entreprises françaises à moderniser leurs installations existantes.

De là, la rencontre s’est faite via le Collectif de Continuité Numérique (CCN) qui regroupe huit leaders industriels et informatiques, experts dans leur domaine : Festo, SAP, Gfi, ifm electronic, Phoenix Contact, SICK, SEW USOCOME, Staubli et un intégrateur ats.

Ayant pour objectif de simplifier l’évolution des sociétés quelle que soit leur taille vers l’usine intelligente, Phoenix Contact et ats ont uni leurs forces pour proposer un package qui allie accompagnement et solution industrielle tout-en-un.

Passer de l’industrie 2.0 / 3.0 à l’industrie 4.0 en toute sérénité, simplicité et sécurité est possible avec ats et Phoenix Contact.

L’usine intelligente implique de connecter les machines au réseau Internet. Ceci permet de piloter, d’analyser, d’adapter les outils de production en temps réel, mais aussi d’accéder à distance aux machines où que l’on soit dans le monde.

Fort de son expérience depuis plus de dix ans dans les réseaux industriels, Phoenix Contact propose une solution pré-intégrée qui permet aux industries de moderniser leurs machines sans renouveler le parc existant. Les entreprises peuvent alors automatiser les installations via la technologie PLCnext, remonter en toute sécurité les informations des machines avec la plateforme Proficloud, protéger le réseau contre les cyberattaques et de manager les installations à distance 24/24H grâce aux pare-feux industriels mGuard.

Conscients que passer à l’industrie 4.0 peut effrayer, ats aide pas à pas les entreprises dans ce changement. Fort de ses 30 ans d’expérience en ingénierie et en installation mécanique / industrielle, l’intégrateur apporte son expertise et un accompagnement complet avec une journée d’audit et jusqu’à deux jours d’aide pour installer et paramétrer la solution de Phoenix Contact. La volonté est de rendre les machines tout comme les salariés plus performants.

Disposer de données c’est bien, mais pouvoir s’en servir c’est encore mieux… C’est pour cela qu’avec ats, les dirigeants ou les responsables de production disposent de données en temps réel (sur la performance, la production, la qualité et le TRS) précises, claires et faciles à analyser. L’objectif étant de produire plus, mieux, de solutionner rapidement les problèmes et les pannes mais aussi de les anticiper grâce à la maintenance prédictive. 

Le partenariat entre ats et Phoenix Contact permet d’accélérer la transition vers l’industrie du futur afin que les entreprises pilotent et managent leurs outils de production avec pour but ultime la performance.

Prenez le virage de l’industrie 4.0 ! Notre offre packagée inclut l’audit, la solution matérielle et l’accompagnement personnalisé dont vous avez besoin, et vous garantit un retour sur investissement en moins d’un an.

Plus d’informations sur notre site !