Monthly Archives: mai 2021

A l’heure de l’industrie 4.0, la protection des données et des machines devient l’enjeu du 21 ème siècle

From |

L’industrie évolue et aujourd’hui avec l’industrie 4.0 il est nécessaire de moderniser les systèmes de production. Aujourd’hui les machines sont connectées au monde et interconnectées au sein d’un même site.

Cette connexion au réseau Internet est une opportunité pour le déploiement et la maintenance des installations, qui peuvent désormais se faire à distance. Ceci est d’autant plus vrai ces derniers mois avec la pandémie et le télétravail qui se généralise.

En parallèle, cette ouverture vers l’extérieur est aussi une aubaine et une porte d’entrée pour les cybercriminels qui souhaitent pénétrer dans votre réseau ou dérober vos informations confidentielles.

Aujourd’hui, plus que jamais, il est primordial de protéger vos accès à distance et vos outils de production afin de préserver le savoir-faire et l’activité de votre entreprise.

Télémaintenance – un gain de temps

La télémaintenance, permet un accès direct et global aux commandes et aux réseaux Ethernet, ce qui rend l’exécution des tâches de maintenance rapide et efficace.

En effet, la télémaintenance permet de gommer beaucoup de contraintes liées au temps et à la localisation. Elle offre une plus grande flexibilité et réactivité et des données en temps réel.

Cependant, il faut s’assurer que la connexion à distance soit fiable et sécurisée afin de garder confidentiel les données sensibles de la société et éviter des accès non désirés par des personnes non autorisées. Pour cela, il est nécessaire de mettre en place des tunnels VPN (Virtual Private Network) qui permettent d’établir une connexion sécurisée entre l’ordinateur et la machine.

Nos produits de cybersécurité mGuards, permettent une transmission des données chiffrées afin de garantir une télémaintenance sécurisée via des réseaux externes à l’entreprise.

 

Afin de faciliter la mise en place et la gestion des VPN, le portail web de gestion mGuard Secure Cloud est disponible. Ce dernier, permet de définir rapidement et simplement les autorisations d’accès et de monter les tunnels.

Cybersécurité – une priorité pour la pérennité de votre activité

Quelle que soit la typologie de votre entreprise ; elle dispose de données confidentielles (collaborateurs, partenaires, prestataires, financières…). Pour assurer la continuité de votre activité, il est primordial de les protéger des cyberattaques. Depuis quelques années, le nombre de cybermenaces ne cesse d’augmenter et ces dernières sont de plus en plus sophistiquées. Elles touchent tous les supports d’exploitation mais aussi tous les types d’appareils. Ce phénomène s’est aussi accru avec la pandémie COVID19, via les IoT, Internet des objets tels que les caméras, les drones, ou encore les imprimantes.

Une couche de protection IT (informatique) ne suffit pas, il est aussi nécessaire d’avoir une couche de protection OT afin de protéger son réseau industriel et son système de production. C’est pourquoi, vous devez vous équiper de produits de cybersécurité spécifiques au milieu industriel, tels que des pare-feux (firewall). Ceux-ci contrôlent les accès, filtrent les informations qui transitent sur le réseau et bloquent les communications non autorisées.

Avec la gamme complète de mGuards, quel que soit votre niveau de compétences en cybersécurité / réseau, nos solutions modulaires vous permettront de protéger vos machines et donc votre business.

Accompagnement cybersécurité – participez à notre cyber-week.

Pour mieux protéger votre entreprise et vos usines, il est important de mieux comprendre les cyberattaques et de mettre un plan d’action cybersécurité adapté. Pour vous accompagner Phoenix Contact fait sa cyber-week en juin et vous propose une série de webinars gratuits. Ce sera aussi l’occasion d’échanger avec nos experts.

  • Quelles sont les cyberattaques « à la mode » et leurs conséquences ?

7 juin 2021 à 14h00 – Inscription gratuite

  • Comment faire de la télémaintenance en toute sécurité ?

9 juin 2021 à 10h00 – Inscription gratuite

  • Créez simplement et rapidement des règles pare-feu?

10 juin 2021 à 14h00 – Inscription gratuite

  • Protégez votre réseau avec un pare-feu qui s’auto-paramètre !

11 juin 2021 à 14h00 – Inscription gratuite

Solution photovoltaïque tout en 1

From |

PHOENIX CONTACT propose des coffrets PV montés câblés prêts à l’emploi

Pour Phoenix Contact, le marché du photovoltaïque est encore une niche, mais en pleine progression. Nos solutions pour le photovoltaïque assurent le fonctionnement optimal et fiable des installations que ce soit pour les installations sur toitures ou pour les champs solaires.

Pour vos installations sur PV, Phoenix Contact propose des coffrets montés câblés prêts à l’emploi et en stock.

Pour les installations sur toiture, Phoenix Contact propose des coffrets montés câblés prêts à l’emploi et en stock. Au sol, l’approche est complète et packagée : de la boîte de jonction de puissance, à la supervision.

Les coffrets PV montés câblés prêts à l’emploi représentent un gain de temps pour vos équipes, des économies de main d’œuvre pour sa réalisation, mais c’est surtout une garantie de qualité constructeur, tant pour des raisons de sécurité que de maintenance.

La variété de ces coffrets assure leur compatibilité avec tous les fabricants d’onduleurs : quelle que soit votre application, nous aurons le coffret adapté à vous proposer.

« En Allemagne, pour les installations en toiture, les professionnels ont pris l’habitude de se fournir en coffrets clé en main auprès de leurs distributeurs, remarque Jean Roche, responsable de marchés énergie. De quoi déployer un parc homogène et plus facile à faire évoluer. En France, les coffrets montés câblés pour installation photovoltaïque en toiture sont actuellement proposés en direct par le fabricant : « Mais nous sommes prêts à passer par la distribution. C’est notre objectif !»

Jean Roche, responsable de marchés énergie

Plus d’informations sur nos solutions PV