Monthly Archives: août 2019

Faîtes-vous confiance aux connexions traditionnelles à base de cuivre?

From |

Le nouveau monde industriel exige des transmissions de données plus rapides en temps réel avec une grande stabilité, alors pouvez-vous compter sur les connexions traditionnelles à base de cuivre ou y-a-t-il de meilleures solutions ?

Nous connaissons tous les connecteurs de données tels que les RJ45 car ils sont issus d’une technologie éprouvée depuis longtemps. Bien sûr, nous sommes tous conscients de certaines limites de ces produits, c.-à-d. que les données peuvent être transférées à l’aide de câbles uniquement sur des distances limitées et, évidemment nous connaissons les influences négatives des interférences IEM et CEM. Les produits peuvent être blindés pour aider à limiter l’impact de ces interférences mais ils ne seront jamais complètement débarrassés de ces contraintes, ce qui peut être extrêmement gênant dans les applications industrielles.

Comme les exigences de l’Internet des objets (IoT) et de l’Industrie 4.0 signifient des communications de données en temps réel à plus grande vitesse, de nouvelles connexions de données sont nécessaires pour assurer à la fois la fiabilité et la longévité. Afin de surmonter les limites des connecteurs de données à base de cuivre traditionnels, de plus en plus d’ingénieurs se tournent alors vers des solutions à base de fibres optiques.

https://blog.phoenixcontact.com/marketing-gb/wp-content/uploads/sites/3/2018/12/a_0082671-300x198.png

Les avantages de la fibre optique sont bien connus des entreprises de télécommunications qui orientent le marché des consommateurs vers cette technologie en promettant des vitesses de connexion plus élevées et des taux de transfert plus élevés. Le marché industriel reflète cette tendance en offrant la possibilité de transférer des données de façon fiable et sécuritaire sur des distances beaucoup plus grandes sans craindre d’interférences IEM ou CEM au moyen de connexions à fibres optiques.

Phoenix Contact propose une vaste gamme de produits pour  fibre optique qui couvre les applications IP20 et IP67, utilisant différentes fibres. Le dernier ajout à la gamme de produits est la série FDX 20 : ce sont des boîtiers d’épissures pour fibres optiques avec montage sur rail DIN, qui offrent un certain nombre de caractéristiques techniques et d’avantages pour l’utilisateur. La série FDX 20, prête à être utilisée, réduit considérablement les temps de montage et d’installation grâce à son plateau accueillant les pigtails FO. C’est actuellement la boîte à épissures la plus compacte disponible sur le marché.

Le produit offre des connexions de données fiables en continu et la sécurité des transmissions à l’avenir, notamment grâce à des composants testés par Phoenix Contact, réputé pour sa qualité et son design innovant.

Plus d’informations sur notre site www.phoenixcontact.fr

La bonne connexion

From |

Dans le monde des réseaux intelligents, la communication est essentielle. Mais comment décidez-vous de la technologie de connexion à utiliser?

La conception d’un réseau est toujours un processus intensif. Il est nécessaire de planifier la façon dont les appareils communiqueront entre eux. Il faut aussi discuter avec les personnes impliquées dans chaque processus : parler à l’ingénieur sécurité ou parler à l’ingénieur commandes et à beaucoup d’autres personnes. Vous avez planifié le sous-réseau et même l’éventualité d’utiliser d’autres protocoles de réseau dans votre topologie. Mais la plupart des concepteurs de réseaux oublient de mentionner quels médias et quelle connexion doivent être utilisés.

Les options de traitement des transmissions de données dans le monde industriel sont nombreuses et variées, mais l’environnement dans lequel vous travaillez peut limiter les options disponibles. Alors que le marché industriel s’oriente vers des réseaux intelligents et des chaînes de production intelligentes, le transfert de données peut être confronté à des problèmes liés aux IEM (Interférences Electromagnétiques) et à la CEM (Compatibilité Electromagnétique). Il se peut donc que vous ne puissiez pas utiliser de systèmes traditionnels à base de cuivre ou d’antennes, car vous pourriez ne pas être en mesure de couvrir les distances requises entre l’émetteur et le récepteur.

Les exigences difficiles de l’Internet des objets (IoT) et de l’Industrie 4.0 signifient des communications de données en temps réel plus rapides qui garantissent à la fois la fiabilité et la longévité. Les solutions montées sur rail DIN peuvent être limitées aux produits à base de cuivre et les limites inhérentes au transfert de données peuvent être aggravées par le boîtier dans lequel les produits sont utilisés.

Phoenix Contact propose alors une vaste gamme de produits à base de fibres optiques qui couvre les applications IP20 et IP67, utilisant différentes fibres et boîtes de distribution montées sur rail DIN. La dernière version est la série de boîtier FDX 20 pré-assemblé, qui réduit considérablement les temps de montage et d’installation grâce à son plateau accueillant les pigtails FO. C’est la boîte d’épissure la plus compacte disponible sur le marché aujourd’hui.

Please accept preferences, statistics, marketing cookies to watch this video.