Altereo, Danfoss, Krohne et Phoenix Contact disposeront d’un stand mutualisé lors du prochain Pollutec Lyon du 29 novembre au 2 décembre.
C’est bien connu, l’union fait la force. Quatre entreprises proposant produits et services pour les réseaux d’eau potable et l’assainissement ont décidé de se rassembler sur un même stand de 144 m² lors du prochain salon Pollutec qui se tiendra à Lyon fin novembre prochain. Krohne propose de l’instrumentation (débit, niveau, pression, etc.), Phoenix Contact est spécialisé dans l’automatisation, Danfoss dans la variation de vitesse et enfin le groupe Altereo dispose de plusieurs activités d’ingénierie-conseil (G2C ingénierie), de traitement de l’eau (Sfec) et dans les systèmes SIG (G2C informatique). « Cela fait maintenant quelques années que nous proposons des solutions communes ou réalisons un partage d’informations de manière ponctuelle et informelle. Nous nous sommes aperçus qu’il y avait un réel plus à être complémentaires. Lorsqu’un client potentiel vient nous voir, nous ne répondons qu’à une partie de ses besoins. Répondre directement avec une solution globale permet de gagner en efficacité », détaille Damien Jacquier, responsable division locale eau chez Krohne.
Certains ont initié leur rapprochement lors du « tour de France de la performance des réseaux » organisé par Altereo qui associe des sociétés privées venues présenter leurs solutions à des acteurs publics (agences de l’eau, Caisse des dépôts…), faire un point sur la réglementation et les financements existants sur la problématique du renouvellement des réseaux. D’autres comme Danfoss et Krohne avaient déjà un partenariat par le biais de leurs maison-mères respectives. A Pollutec, le stand commun affichera le slogan « Notre collaboration, votre solution ». « Nous souhaitons désormais rendre notre collaboration plus visible. L’intérêt du stand commun pour le visiteur c’est d’avoir directement les réponses à toutes ses problématiques au même endroit et donc optimiser son temps de visite », ajoute Damien Jacquier. Des maquettes dynamiques associant les différentes solutions seront présentées.
D’autres acteurs industriels pourraient à terme être invités à rejoindre ce partenariat et l’idée du stand commun renouvelé à l’occasion d’autres événements.