Yearly Archives: 2016

Salon Smart Industries 2016 – un partenariat sous le signe « Collectif Continuité Numérique »

From |

La seconde édition du salon Smart industries se tiendra au parc des expos de Paris Nord Villepinte du 6 au 9 décembre 2016, cette année en même temps que le Midest.

Phoenix Contact exposera ses solutions pour l’industrie 4.0 (Proficloud et cybersécurité) sur un stand de 20 m²  – Stand J 20, hall 7.

Nous osons l’usine du futur !

L’industrie du futur, impose de nouveaux modèles pour l’entreprise : de la conception à la fabrication, nous entrons dans une ère ou lessystèmes sont complètement interconnectés et communiquent entre eux de manière intelligente. C’est dans cet esprit que PHOENIX CONTACT, SICK, FESTO, SAP, SEW USOCOME, ifm electronic et MOVILITAS ont naturellement eu l’idée du « Collectif pour la continuité numérique ».

Pourquoi ce partenariat ? L’objectif est avant tout d’apporter aux clients une solution complète répondant aux besoins de l’usine du futur : compétitivité, fialibité, flexibilité performance et sécurité des datas.

 

Le salon SMART INDUSTRIE est ainsi l’occasion idéale d’afficher notre collaboration à travers un parcours thématique illustrant le concept de continuité numérique.

 

 

Sur les différents stands, les clients pourront ainsi visualiser sur des maquettes dynamiques et communicantes les différentes solutions pour répondre aux problématiques de l’usine du futur.

Plus d’informations sur le salon Smart Industries

Pollutec : stand commun pour l’édition 2016

From |

Altereo, Danfoss, Krohne et Phoenix Contact disposeront d’un stand mutualisé lors du prochain Pollutec Lyon du 29 novembre au 2 décembre.

banniere-Pollutec-2016

C’est bien connu, l’union fait la force. Quatre entreprises proposant produits et services pour les réseaux d’eau potable et l’assainissement ont décidé de se rassembler sur un même stand de 144 m² lors du prochain salon Pollutec qui se tiendra à Lyon fin novembre prochain. Krohne propose de l’instrumentation (débit, niveau, pression, etc.), Phoenix Contact est spécialisé dans l’automatisation, Danfoss dans la variation de vitesse et enfin le groupe Altereo dispose de plusieurs activités d’ingénierie-conseil (G2C ingénierie), de traitement de l’eau (Sfec) et dans les systèmes SIG (G2C informatique). « Cela fait maintenant quelques années que nous proposons des solutions communes ou réalisons un partage d’informations de manière ponctuelle et informelle. Nous nous sommes aperçus qu’il y avait un réel plus à être complémentaires. Lorsqu’un client potentiel vient nous voir, nous ne répondons qu’à une partie de ses besoins. Répondre directement avec une solution globale permet de gagner en efficacité », détaille Damien Jacquier, responsable division locale eau chez Krohne.

Certains ont initié leur rapprochement lors du « tour de France de la performance des réseaux » organisé par Altereo qui associe des sociétés privées venues présenter leurs solutions à des acteurs publics (agences de l’eau, Caisse des dépôts…), faire un point sur la réglementation et les financements existants sur la problématique du renouvellement des réseaux. D’autres comme Danfoss et Krohne avaient déjà un partenariat par le biais de leurs maison-mères respectives. A Pollutec, le stand commun affichera le slogan « Notre collaboration, votre solution ». « Nous souhaitons désormais rendre notre collaboration plus visible. L’intérêt du stand commun pour le visiteur c’est d’avoir directement les réponses à toutes ses problématiques au même endroit et donc optimiser son temps de visite », ajoute Damien Jacquier. Des maquettes dynamiques associant les différentes solutions seront présentées.

D’autres acteurs industriels pourraient à terme être invités à rejoindre ce partenariat et l’idée du stand commun renouvelé à l’occasion d’autres événements.

Intelligent Building System

From |

Phoenix Contact sera présent à IBS (Intelligent Building Systems) , le salon dédié aux systèmes intelligents pour la performance des bâtiments qui aura lieu les 8 et 9 novembre 2016 à Paris Expo Porte de Versailles.
Nous serons présents sur le stand C5, Hall 2.2.

Le salon IBS 2016 sera l’occasion de présenter notre nouvel automate modulaire Inline ILC 2050 BI, spécialement conçu pour l’infrastructure de bâtiments.

 

Thierry vajsman sera notre ambassadeur sur ce salon qui prend de plus en plus d’importance chaque année. Il sera accompagné de notre partenaire Save Concept.

 

N’hésitez pas à proposer à nos clients la visite d’IBS. Voici le lien pour obtenir un badge : http://www.ibs-event.com/visiter.php

Économisez de l’espace et gagnez du temps avec la technologie Push-In

From |

Chez Phoenix Contact, nous apportons une grande importante à vos problématiques de gain d’espace dans les armoires. Dans cette démarche, nous faisons régulièrement évoluer notre gamme de bornes Push-In PT afin de vous procurer toujours plus d’avantages : un encombrement moindre, un prix compétitif et une qualité de construction élevée.

Voici notre nouvelle borne PT 2.5/S-QUATTRO : connectez jusqu’à quatre conducteurs rapidement et efficacement grâce à la technologie Push In de Phoenix Contact.

Vos avantages :

  • L’encombrement est réduit de plus de 30% tout en conservant toutes les fonctionnalités de la «quattro» originale.
  • Distributeur de potentiel compact ; le raccordement double permet de connecter quatre conducteurs à un potentiel.
  • Grande surface de marquage
  • Compatible avec la gamme clipline

 

Et bien sûr, il va sans dire que ces bornes sont tout aussi performantes ! Elles sont adaptées pour du 500V et 22A avec un conducteur souple de 2.5mm2  (24A avec un conducteur solide).

Phoenix Contact dispose de la gamme la plus étendue de blocs de jonction Push-in parmi l’ensemble des fabricants. En choisissant les bornes de la gamme Push-IN PT , vous faites le bon choix !

Please accept preferences, statistics, marketing cookies to watch this video.

 

Introducing NEW 4G LTE MOBILE !!!

From |

Le nouveau routeur 4G LTE est la dernière offre dans le domaine de l’accès et la surveillance à distance.
Il se destine à des projets d’infrastructure tels que le contrôle du trafic et l’acquisition de données sur site où une sécurité maximale est indispensable.

Grâce à sa large plage de température de -40 à + 70 ° C il est adapté à une large gamme d’applications!

 

En utilisant la technologie VPN et pare-feu Stateful Inspection, votre application est sécurisée et rapide, les débits pouvant aller jusqu’à 150 Mbps.

Ses doubles antennes offrent une qualité du signal optimale indépendamment des réseaux disponibles. Le Mobile 4G est compatible avec toutes les interfaces mobiles modernes : GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA et LTE.

La configuration se fait via le logiciel de navigateur Web ou en utilisant une carte micro SD. Les options de configuration incluent:

  • NAT 1: 1
  • SMS / email alarmes
  • I / O CONFIGURATION
  • configuration intégrée du journal
  • mode d’économie d’énergie commutable

Si vous avez besoin d’un accès distant rapide et sécurisé, le nouveau routeur LTE 4G de Phoenix Contact est le produit que vous cherchez !

Plus d’informations sur notre site

Fabricants de machines – Profitez de notre offre SAFETY !

From |

En tant que partenaire, nous vous fournissons des produits adaptés aux exigences les plus variées de votre activité, notamment pour intégrer une technique de sécurité adaptée à vos machines.

Vous utilisez des produits SAFETY, nous vous offrons une des prestations “Sécurité Machine” réalisée par le groupe DEKRA.

Profitez de cette offre pour découvrir nos produits !

Les prestations DEKRA :

  • Assistance technique à l’intégration de la sécurité lors de la conception d’une machine ou ligne de production.
  • Vérification de la conformité d’équipements non soumis à la procédure d’examen « CE » de type équipements de levage
  • Vérification de l’adéquation des équipements de travail vis-à-vis du risque d’explosion
  • Vérification des équipements de travail à la demande de l’inspection du travail
  • Vérification générale périodique d’équipements de travail
  • Vérification périodique des compacteurs et presses

Contactez votre commercial habituel ou directement par mail à safety@phoenixcontact.fr

Promotion “Power & Share”

From |

Communiquez avec vos équipements dans le monde entier – A partir du 1er mars, pour l’achat de …

  • 2 TC MOBILE ou,
  • 3 RADIOLINE ou,
  • 2 MODEMS 3G ou,
  • 2 MUX

Recevez un boîtier de partage multimédia !

La boîtier Power & share vous permet de partagez le contenu d’une carte SD ou d’une clé USB sur tous vos périphériques iOS et Android, vous pourrez également sauvegardez vos photos, vidéos, contacts, mémos, musiques via Wi-Fi .

 

Pour bénéficier de cette offre, envoyez le bordereau de livraison de votre commande comportant les références éligibles à l’action et vos coordonnées.
Par mail à easyshare@phoenixcontact.fr ou par courrier à Phoenix Contact – Action Easy Share – 52 Boulevard de Beaubourg, Emerainville – 77436 Marne La Vallée Cedex 2.
Après vérification par nos services, Nous vous enverrons le boîtier.

 

Liste des produits éligibles :
TC MOBILE (Surveillance des valeurs analogiques et numériques via le réseau de téléphonie mobile) :
TC MOBILE I/O X200 – 2903805
TC MOBILE I/O X200 AC – 2903806
TC MOBILE I/O X300 – 2903807
TC MOBILE I/O X300 AC – 2903808
RADIOLINE (Echange de signaux sans fil jusqu’à 20km)
RAD-2400-IFS – 2901541
RAD-868-IFS – 2904909
MODEM (Accès à distance sécurisé)
PSI-MODEM-3G/ROUTER – 2314008
PSI-MODEM-GSM/ETH – 2313355
TC MGUARD RS4000 3G VPN – 2903440
TC MGUARD RS2000 3G VPN – 2903441
MUX (Multiplexeur de signaux d’E/S en Bluetooth)
ILB BT ADIO MUX-OMNI – 2884208
ILB BT ADIO MUX-PANEL – 2884509

 

Nouveau partenariat 2016 avec Franklin France

From |

Une approche globale de la foudre

Phoenix Contact est leader sur le marché des parafoudres basse tension et très basse tension.
L’approche technique du sujet est spécifique et repose sur une application stricte des normes et règles inhérentes à la protection contre la foudre.
Il est souvent nécessaire d’avoir une approche globale pour réaliser un système de protection complet et efficace contre le risque foudre.
En 2016, Phoenix Contact s’associe à Franklin France, leader dans le domaine de la protection
contre la foudre afin d’offrir de nouveaux services tels que, analyse de risque, études techniques, installation et contrôle.
Cette association de compétences permet de proposer une offre globale en terme de protection contre la foudre. ‘Franklin France nous offre de nouvelles perspectives grâce à ses compétences en terme d’étude et d’installation de protection contre la foudre.

Site web de Franklin France

Les parafoudres Phoenix Contact

Economisez 80 % de temps lors d’un raccordement de câbles effectué sur le terrain

From |

Solution de raccordement QPD – Simple, rapide, étanche…

Phoenix Contact propose désormais pour les artisans électriciens, un nouveau système de raccordement de câbles, simple, rapide et étanche. Le QPD (Quick Power distribution) est un produit qui permet de raccorder en 4 étapes simples deux bouts de câbles. Pour l’installation il suffit donc de

  1. dégainer le câble,
  2. positionner les fils dans le passe-fil
  3. couper à raz les fils
  4. visser le raccord …

….et c’est terminé !

Pour l’installateur fini donc le raccord fastidieux, long et sans garantie d’étanchéité des boîtes de dérivation couplées à du gel silicone. Le raccord QPD est la solution idéale pour l’électricien pour garantir une installation de qualité et étanche, avec un gain de temps d’installation de 80 % par rapport aux solutions habituelles. Pour exemple, la pose d’un prolongateur de câble ne nécessite que 2 minutes à l’installateur !

 

De faible encombrement, il est très pratique à transporter et très confortable à utiliser. A noter qu’aucun outil spécial n’est nécessaire pour l’utilisation du raccord QPD. Enfin de par sa conception robuste, QPD répond aux exigences de l’indice de protection IP68/IP69k et de la catégorie de résistance aux chocs IK07.

Le raccord QPD est dès à présent disponible chez votre distributeur de matériel électrique habituel. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.phoenixcontact.fr/qpd